태양열 액세서리 전체 개요
태양열 양수 솔루션의 다양한 액세서리를 살펴보면서 전체 개요를 확인하십시오.
태양열 양수 응용 제품에는 다양한 액세서리가 제공되며, 이 모든 액세서리를 태양열 양수 스테이션에 추가할 수 있습니다. 공회전 스위치부터 원격 모니터링 시스템까지, 이 짧은 모듈에서는 그런포스가 태양열 제품군 내에서 제공하는 액세서리의 모든 것을 안내합니다. 시작하겠습니다. 먼저, DC 회로 차단기가 있습니다. DC 회로 차단기는 태양전지판을 위한 것이며, 주요 기능은 서비스 도중 패널을 안전하게 작동할 수 있도록 전원을 분리하는 것입니다. 또한 태양전지판 어레이의 각 스트링에 DC 회로 차단기를 적용할 수 있습니다.
그러면 개별 스트링을 분리하여 배선 및 기타 잠재적 문제를 파악할 수 있으므로 어떤 스트링에서 장애가 발생했는지를 더 쉽게 식별할 수 있습니다. 그 다음으로는 피뢰기가 있습니다. 이 장치는 근처의 번개와 뇌우로부터 보호해 주지만, 번개에 직격당하는 것을 막아 주지는 못합니다. 자연 기상 현상으로부터 보호해 줄 수 있는 능력 덕분에 재생 가능한 태양열 인버터의 수명이 늘어나며 태양전지판이 보호됩니다. 그리고 컴바이너 박스가 있습니다. 컴바이너 박스의 역할은 여러 태양열 스트링의 출력을 합치는 것입니다. 컴바이너 박스는 여러 가지 형태로 제공됩니다. 하나는 전선이 패널의 스트링에 직접 연결되는 간단한 솔루션이며, 다른 하나는 앞서 언급한 박스 보호용 피뢰기 외에도 퓨즈, DC 분리 기능을 포함하는 더 발전된 솔루션입니다.
그리고 사인파 필터가 있습니다. 사인파 필터는 380VAC 이상의 외부 주파수 드라이브에만 사용됩니다. 모터가 마모되는 것을 방지하기 때문에 중요한 구성품입니다. 외부 주파수 드라이브는 펄스-폭-변조를 사용하여 사인파를 생성하며, 이로 인해 발생하는 전압 및 전류 스파이크가 모터 절연체를 고장 내기 때문입니다. 사인파 필터 덕분에 모터의 수명이 연장되고, 시스템 부하가 줄어들고, 소음이 최소화됩니다. 그 다음으로는 공회전 스위치가 있습니다. 펌프가 항상 물에 잠겨 있는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 펌프가 손상될 위험이 높습니다. SQFlex에는 공회전 스위치가 내장되어 있지만, SP 펌프의 경우 공회전을 방지하기 위한 추가 구성품이 필요합니다.
공회전 상황이 가능한 경우 펌프에 공회전 스위치를 사용하는 것이 좋습니다. 수중 펌프에서 공회전 스위치를 사용하면 물이 사라지거나 시추공 안에서 낮아질 때를 시스템이 감지할 수 있습니다. 수면 펌프의 경우, 초음파 센서 스위치를 사용하여 파이프 안의 물을 감지하는 것이 좋습니다. 그 다음으로는 아연 양극으로 구성된 갈바닉 보호 장치가 있습니다. 아연 양극은 물에서 부식되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다. 또한 작은 유전 양극은 높은 염화물 함량 또는 염수로부터 보호하는 데 도움이 됩니다. 수질에 따라 아연 양극을 가끔씩 교체해야 합니다.
그 다음으로는 플로우 슬리브가 있습니다. 플로우 슬리브는 모터 냉각을 보장합니다. 모래와 토사가 펌프 유입구를 따라 이동할 수 있기 때문에 설치된 펌프 위의 시추공으로 물이 들어갈 때는 이러한 슬리브가 필수적입니다. 플로우 슬리브가 없으면 모래와 토사가 펌프에 들어가 손상을 입힙니다. 그 다음으로는 컨트롤 박스가 있습니다. 그런포스 SQFlex의 컨트롤 박스인 CU200을 사용하면 플로트 스위치를 추가할 수 있습니다. 저장 탱크가 가득 차면 플로트 스위치가 CU200에 펌프를 닫으라는 신호를 보냅니다. IO101 컨트롤러를 사용할 수도 있습니다.
그러면 펌프를 작동할 때 태양전지판과 AC 전력 간에 자동으로 전환할 수 있습니다. 두 컨트롤러 모두 SQflex와 함께 작동하도록 특별히 설계되었지만 IO101는 CRFlex 펌프에서도 사용할 수 있습니다. 마지막으로, 원격 모니터링 솔루션이 있습니다. 태양열 솔루션은 일반적으로 외딴 곳에 설치되기 때문에 시스템을 수동으로 모니터링하고 조사하기 위한 사람이 주변에 없을 수도 있습니다. 따라서 그런포스 원격 관리와 같은 모니터링 솔루션을 사용하여 태양열 펌핑 스테이션을 모니터링하는 것이 적절합니다. 이렇게 하면 추세 곡선, 알람, 경고뿐만 아니라 즉각적이고 실질적인 운영 정보를 얻을 수 있습니다.
따라서 문제에 빠르게 대응하고 서비스 방문 횟수를 최소화할 수 있습니다. 지금까지 그런포스가 제공하는 다양한 태양열 액세서리를 살펴보면서 태양열 펌핑 스테이션을 선택하는 데 필요한 지식을 쌓았습니다.