6 질문 기본

Ecademy 테스트

15 - 펌프 선정

테스트 포함 내용 6 원하시는 때에 테스트에 도전하실 수 있습니다..

학습과정을 수료하고 테스트를 통과할 수 있도록 정답을 맞춰주시기 바랍니다..

테스트 시작

질문 1 의 6 기본

올바른 크기의 펌프를 선정했을 경우, 하루 몇 시간 정도 펌프를 작동하는 것이 일반적입니까?

질문 2 의 6 기본

미국 EPA와 National Water Works Association에서 권장하는 지하수의 모래 함량 한도는 얼마입니까?

질문 5 의 6 기본

다음 중 어느 매개변수가 최대 유량 기간 중에 공급되어야 할 물의 양에 따라 결정됩니까?

질문 6 의 6 기본

다음 중 펌프의 양정 계산시 고려할 필요가 없는 것는 무엇인가요?

질문 6 의 6 기본

선택하신 답을 제출하시겠습니까?

현재 작성한 답을 제출하고 테스트 최종 결과 확인하기.

제출하기

테스트 결과

축하드립니다! 테스트를 통과하셨으며 학습과정을 성공적으로 수료하셨습니다. 15 - 펌프 선정

Achieved badges:

이번 교육 코스에 대한 평점은?

이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.

Continue training Go to MyECADEMY

죄송합니다. 안타깝게도 통과하지 못하셨습니다. 15 - 펌프 선정 테스트 보기

이번 교육 코스에 대한 평점은?

이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.

Correct
Q: 올바른 크기의 펌프를 선정했을 경우, 하루 몇 시간 정도 펌프를 작동하는 것이 일반적입니까?
A: 12-18시간
Correct
Q: 미국 EPA와 National Water Works Association에서 권장하는 지하수의 모래 함량 한도는 얼마입니까?
A: 15ppm
Correct
Q: 다음 문장 중 참인 것을 선택하십시오.
A: 수위 저하란 정적 수위와 동적 수위 사이의 차이를 말합니다.
Correct
Q: 펌프의 최소 유량은 무엇에 의해 결정됩니까?
A: 최대 유량 기간 중에 작물에 공급되어야 할 물의 양.
Correct
Q: 다음 중 어느 매개변수가 최대 유량 기간 중에 공급되어야 할 물의 양에 따라 결정됩니까?
A: 펌프의 최소 크기
Correct
Q: 다음 중 펌프의 양정 계산시 고려할 필요가 없는 것는 무엇인가요?
A: 펌프 유량