지하수 우물에 대한 이해
지하수 우물에 대한 이해
지하수 우물의 작동 원리를 소개합니다.
지하수는 지구상에서 가장 믿을만한 수원이며, 일반적으로 지표수에 비해 수처리 과정이 덜 필요합니다. 하지만 지하수의 안정적인 공급을 위해서는 올바른 관리가 매우 중요합니다. 안타깝게도 지하수를 측정하는 일은 상당히 복잡한데, 그 이유는 물의 흐름이 숨겨져 있기 때문입니다. 따라서 공급 제한, 펌프 마모, 막힘, 과다 펌핑 등의 문제를 방지하기 위해서는 신중한 지하수의 가용성 추적이 필요합니다.
우물이란 지표면으로부터 지하수가 위치한 지하 대수층까지 이어지는 개구부를 의미합니다. 우물의 깊이는 짧게는 몇 미터에서 길게는 수백 미터까지 이를 수 있습니다.
그리고 우물의 깊이와 물이 있는 곳까지의 거리가 멀수록 더 강력한 펌프 출력이 필요합니다. 물의 깊이는 지표에 설치된 펌프의 흡입 양정으로도 볼 수 있습니다.
지하수 우물은 일반적으로 모래, 진흙, 암반 등 다양한 지각 층을 관통할 수 있는 특별한 드릴 장비를 이용해 뚫습니다. 그리고 구멍 안쪽에 케이싱(파이프)을 설치하여 펌프 주변의 우물이 무너지는 것을 방지합니다.
또한 케이싱 아래에도 대수층과 원활히 연결되도록 미세한 슬롯이 있는 또 다른 케이싱을 설치합니다. 이것을 웰 스크린이라고 하는데, 바로 이 슬롯을 통해 물이 우물 안으로 유입됩니다. 이 스크린은 모래와 굵은 입자가 우물 안으로 들어오는 것을 막아줍니다. 아울러 여과 기능이 원활해지도록 시추공의 직경은 케이싱보다 2-3인치 더 크게 만들어집니다. 케이싱과 대수층 사이에는 고운 모래와 자갈이 채워진 필터를 설치합니다. 일부 케이싱의 경우에는 자갈 팩 필터가 미리 장착되어 있습니다. 이러한 여과 방식은 모래와 토사가 우물로 유입되는 것을 막아줍니다.
2페이지
이미지 복사
설치 지점
씰링
시추공
웰 케이싱
대수층
자갈 팩/모래 필터
스크린 필터
수중 펌프