- Grundfos South Korea
- 교육
- Ecademy
- 전체 학습과정
- 32 - 산업용수 처리
- 테스트 바로가기
6 질문 중급
Ecademy 테스트
32 - 산업용수 처리
테스트 포함 내용 6 원하시는 때에 테스트에 도전하실 수 있습니다..
학습과정을 수료하고 테스트를 통과할 수 있도록 정답을 맞춰주시기 바랍니다..
질문 4 의 6 중급
산업 공정에서 사용되는 용수를 처리하는 것이 중요한 이유는 무엇일까요?
질문 6 의 6 중급
다음 중 통합 드라이브가 있는 펌프를 선택하는 것이 좋은 이유는 무엇입니까?
테스트 결과
축하드립니다! 테스트를 통과하셨으며 학습과정을 성공적으로 수료하셨습니다. 32 - 산업용수 처리
Achieved badges:
이번 교육 코스에 대한 평점은?
이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.
죄송합니다. 안타깝게도 통과하지 못하셨습니다. 32 - 산업용수 처리 테스트 보기
이번 교육 코스에 대한 평점은?
이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.
Q: 공정용수 외에도 산업에 따라 처리가 필요한 다른 유형의 용수는 무엇일까요?
A: 광천수
Q: 공정용수 외에도 산업에 따라 처리가 필요한 다른 유형의 용수는 무엇일까요?
A: 응축수
Q: 공정용수 외에도 산업에 따라 처리가 필요한 다른 유형의 용수는 무엇일까요?
A: 폐수
Q: 통기란 무엇일까요?
A: 입자를 제거하는 방법
Q: 통기란 무엇일까요?
A: 용수에 산소를 공급하여 휘발성 성분을 제거하는 공정
Q: 통기란 무엇일까요?
A: 살균 방법
Q: 다음 중 어떤 방법으로 입자와 용수를 분리할 수 있습니까?
A: 모래 필터 또는 멤브레인 기술
Q: 다음 중 어떤 방법으로 입자와 용수를 분리할 수 있습니까?
A: 활성탄 필터
Q: 다음 중 어떤 방법으로 입자와 용수를 분리할 수 있습니까?
A: 석회석 필터
Q: 산업 공정에서 사용되는 용수를 처리하는 것이 중요한 이유는 무엇일까요?
A: 용수는 수원이 다양할 수 있으며 박테리아, 수용성 물질, 입자, 화학물질 또는 기타 원치 않는 물질을 포함할 수 있습니다.
Q: 산업 공정에서 사용되는 용수를 처리하는 것이 중요한 이유는 무엇일까요?
A: 모든 용수는 동일한 상태 및 형태여야 합니다.
Q: 산업 공정에서 사용되는 용수를 처리하는 것이 중요한 이유는 무엇일까요?
A: 모든 용수는 pH 값이 5 이하여야 합니다.
Q: 초미세 여과 공장에서 얼마나 작은 입자를 제거할 수 있습니까?
A: 0.100 μm까지
Q: 초미세 여과 공장에서 얼마나 작은 입자를 제거할 수 있습니까?
A: 0.010 µm까지
Q: 초미세 여과 공장에서 얼마나 작은 입자를 제거할 수 있습니까?
A: 0.001 µm까지
Q: 다음 중 통합 드라이브가 있는 펌프를 선택하는 것이 좋은 이유는 무엇입니까?
A: 모터 크기를 줄이고, 성능을 최적화하고, 펌프를 보호할 수 있음
Q: 다음 중 통합 드라이브가 있는 펌프를 선택하는 것이 좋은 이유는 무엇입니까?
A: 시스템 접근 방식을 지원하며 하나의 펌프로 모든 것을 해결할 수 있음
Q: 다음 중 통합 드라이브가 있는 펌프를 선택하는 것이 좋은 이유는 무엇입니까?
A: 시스템이 조화를 이루도록 도와줌