수처리 공정 단계
산업용수 처리의 다양한 공정 단계를 분석하며 추가 수반 사항을 살펴보십시오.
산업용수 처리는 여러 가지 공정 단계로 구성되어 있으며, 각 단계에는 특정한 목적이 있습니다.
이 모듈에서는 각 단계를 하나씩 살펴보면서 자세히 알아보겠습니다. 처리 공정의 첫 단계는 포기입니다.
포기는 물에 산소를 공급하여 황화수소, 암모니아 또는 이산화탄소와 같은 휘발성 성분을 제거합니다.
이 포기 공정은 철이나 다른 물 화합물을 산화시켜서 물에서 방출하는 데 사용될 수도 있습니다. 사용 가능한 다양한 포기 방법이 있습니다.
캐스케이드, 믹서 또는 다공성 물질로 제작된 회전 디스크가 물에 공기를 불어넣는 데 가장 흔히 사용되는 솔루션입니다. 다음 단계는 응집입니다.
응집 공정의 목적은 작은 입자와 용해된 물질을 다음 공정 단계에서 걸러질 수 있는 더 큰 입자로 응고시키는 것입니다. 두 종류의 화학물질이 침전물을 응고시키는 데 사용됩니다. 철염 및 알루미늄염이며, 긴 유기 중합체입니다.
이제 물에서 모든 입자 물질을 제거하고자 합니다. 이를 위해서는 물과 입자를 분리해야 하는데, 이것은 모래 필터 또는 미세 여과나 초미세 여과를 사용하는 막여과 기술을 통해 가능한 공정입니다.
용존 물질은 후속 수착 단계에서 활성탄 가루를 추가한 후에 물을 모래 필터로 여과함으로써 제거할 수 있습니다. 모든 입자와 물질이 물에서 제거되었으면 이제 살균 단계에서 함유물을 추가할 때입니다.
살균은 물리적인 방법으로 가능합니다. 예를 들어 UV를 사용하거나 살균 화학물질을 투여할 수 있습니다. 어떤 살균 방법을 선택할지는 해당 어플리케이션 그리고 수질에 따라 다릅니다. 예를 들어 pH 값이 염소로 살균할 수 없습니다.
이 살균제는 이 pH 범위에서 효과적이지 않기 때문입니다. 탁도가 높은 물 속에서 UV를 사용하는 것도 효과적이지 않습니다. 자외선이 물을 제대로 통과할 수 없기 때문입니다.
마지막으로, 처리 공정에서 이물질을 제거하고 추가한 후에 수화학의 균형을 맞추기 위한 안정화 단계를 거쳐야 합니다. 일반적으로 안정화에는 pH 조정, 칼슘이나 마그네슘 같은 미네랄과 물의 균형 맞추기, 이온 제거가 포함됩니다.
수화학의 균형을 맞추는 주 목적은 파이프의 부식 또는 산업 공정의 다른 곳에서 사용된 소재의 부식을 방지하는 것입니다. 안정화 단계는 물의 상태가 수처리 표준과 규정을 준수하도록 만드는 단계이기도 합니다.
이 단계는 물이 산업 공정에 분배되기 전의 마지막 단계이기 때문에 매우 중요합니다. 수처리 공정 전반에 걸쳐 여러 가지 측정 및 제어 기능이 모든 공정 단계에 필요한 결과가 제공되고 궁극적으로 모든 규격이 충족되도록 만듭니다.