- グルンドフォスポンプ
- 学ぶ
- Research & insights
- ネットゼロへのアプローチで インダストリーの持続可能性...
グルンドフォスのネットゼロへのアプローチが
インダストリー分野の持続可能性の向上に貢献する
カーボンネットゼロへのグルンドフォスの取り組み
グルンドフォスは長期的なサステナビリティ・アプローチの一環として、2030年の短期的な排出削減目標と2050年のネットゼロ目標を設定しました。 グルンドフォスの持続可能性に関する計画、およびネットゼロ目標の達成に向けた取り組み、そしてこの取り組みがお客様の事業にどのように貢献するのかをご覧ください。
インダストリー分野において使用される、年間 13億m3 の水を汲み上げるためには、多くのエネルギーが消費されます。インダストリーは最もエネルギーを消費する分野の1つであり、なかでもポンプシステムのエネルギー消費量は、インダストリーにおけるエネルギー総使用量の最大40%を占めます*。
グルンドフォスのスマートポンプは、標準的なポンプよりもエネルギー消費量を37%抑えることにより、お客様のビジネスをサポートし、即座の排出削減に貢献します。スマートポンプは、エネルギー消費量を抑えるだけでなく、利用可能なエネルギーをより効率的に使用するソリューションの開発例でもあります。
グルンドフォスは、製品の製造時だけでなく、販売した製品の使用時に消費されるエネルギーによって排出されるGHGに対しても、より大きな責任を負うことに取り組んでいます。実際、当社が排出するGHG排出量の99%は、当社が販売した製品の使用時に排出されています。
グルンドフォスは、科学に基づく目標イニシアチブ (SBTi) から長期目標「2050年までにネットゼロ」の認証を受けた世界初の水ソリューション企業です。短期目標である「2030年までに排出削減」もSBTi に認証されています。
短期目標として、産業革命前と比べて1.5℃に抑えるという目標に従い、自社事業のスコープ1および2の排出量を50%/スコープ3については排出量を25%に削減します。長期目標として、2050年までにスコープ1、2、3のいずれの排出量を最低90%削減しすることを目指し今後さらに脱炭素化の加速を実施します。
SBTiとは
SBTiとは、Science Based Target initiative(科学に基づく目標設定イニシアチブ)の略称です。パリ協定に基づき、世界の平均気温の上昇を1.5度未満に抑えるため、企業の科学的な知見と整合した削減目標の設定をサポートすることを目的としています。
2014年9月に4つの国際団体(CDP、WRI、WWF、UNGC)が運営主体となりSBTiを設立しました。この「SBTi」の事務局によって認証された目標値が「SBT:Science Based Targets」です。
コミットと認定:
コミットとは、SBTを設定するという“宣言”を事務局に行った段階。グルンドフォスは実際にSBT(目標値)を設定し、それを認定されています。
ネットゼロ (Net-Zero)とは
ネットゼロとは、温室効果ガス(GHG)排出量を「正味ゼロ」にすることです。*正味ゼロとは、GHG排出量から吸収量や除去量を差し引いた合計をゼロにすることを意味します。
GHG排出量の削減は急務ですが、経済活動を維持する上でGHGを全く排出しないことは、非常に難しいため「差し引きゼロ」とする考え方が採用されています。
スコープ1・2・3とは
スコープ1:会社(自社)が所有するオフィス・工場・車両などの資産から直接的に大気中に放出される排出。
スコープ2:電力会社から購入したエネルギーの発生に伴う間接的な排出、つまり会社が購入した電気、暖房、冷房の結果、大気中に放出されるすべての排出。
スコープ3:スコープ2に含まれない、企業のバリューチェーンで発生する間接的な排出。
グルンドフォスのスマートポンプは、ネットゼロに向けたこの計画の中核をなしています。:
- インバータやコントローラをモータ部にすべて内蔵したオールインワン設計であり、それらが最適に組み合わされて、お客様の望むポイントで制御を行うため、制御盤を必要とすることなく簡単に省エネを実現
- モータ回転数を最大4000回転まで上げることが可能であるため、お使いの仕様点によっては、標準より小型のポンプでも求める能力を満たすことができ、ポンプのダウンサイジングが可能
- オプションのCIMモジュールを追加することによって、Bus通信が可能となり、遠隔からの監視だけではなく、制御内容も変更することができ、大幅な省人化・省力化を実現
スマートポンプがネットゼロに向けたCO2排出量の削減に貢献する方法
グルンドフォスのサステナビリティ・アプローチが、企業のビジネスモデルの構成要素として有効である理由を示すホワイトペーパーを作成しました。大幅な省エネ、信頼性とシステム性能の向上は、CO2排出量の削減に貢献するメリットの一部にすぎません。お客様が得られる全てのメリットをご確認ください。
何をお探しでしょうか?
当社は、幅広いインダストリー分野のソリューションを提供しています。中小企業でも大企業でも、当社は持続可能性とエネルギー効率の向上を推進することで、ビジネスにおける目標達成をサポートします。
当社が事業を展開している主要な分野について、詳しくはこちらをご覧ください。
ホワイトペーパーを手に入れましょう:ネットゼロに向けて省エネによるCO2排出量の削減をサポートします。
グルンドフォスのホワイトペーパー 「科学に基づく目標(SBT):スマートポンプがCO₂排出量の削減によりネットゼロの達成に貢献する方法」 は、最大の信頼性を維持しながら、インダストリーにおけるCO2排出量を削減する方法をご紹介します。工場・施設の貴重なデータを収集することで、全体的なエネルギー消費を最小限に抑え、それによってCO2 排出量を削減するスマートな意思決定と更新が可能になります。
グルンドフォスでは、潜在的な省エネの可能性を明らかにする省エネ診断からすべてが始まります。ポンプの運転を最適化すれば、持続可能性の目標達成が可能です。
ホワイトペーパーをダウンロード
下記のフォームにご記入ください。
インサイトをリクエストしていただきありがとうございます
すぐにメールボックスにリンクが届きます。
確認用メールをお送りしました。メールに記載されているリンクをクリックすると、手続きが完了し、グルンドフォスからのお知らせや最新ニュースのメール配信が開始されます。