地下水を理解する 私たちは地下水を破壊しているのか?
地下水は、注意深く管理すれば、本質的に持続可能な資源です。持続可能な利用には、地下および、地下水資源に対するさまざまな脅威に関する知識が必要です。アンダース・ベスト・クリスチャンセン教授が、危険にさらされているもの、より多くのことを成し遂げる方法について説明します。
地下水は非常に有用な資源です 適切に処理すれば 灌漑や飲用に 清潔で持続可能な水が供給できます しかし 地下水には多くの危険性があります 汚染と気候変動は さらに重要です 気候変動にはさまざまな形があります しかし通常 乾燥地帯はさらに乾燥し 湿地帯はさらに湿潤になります 地下水に関して最も深刻な問題は 降水量の不足です これは世界の多くの地域で 起こっていることです ここでは 過去数十年間に 乾期がより長く極端になっています その上 雨はより激しく極端になっています 乾燥期間が長くなると 地下水位が低下します 飲料水または灌漑用に 地下水をさらに抽出すると この自然な枯渇は加速するだけです 一般的な干ばつ問題に加えて 降雨事象もより極端になり 地下水の涵養に 問題を引き起こしています その理由は これらの極端な事象が発生した場合 新しい地下水を形成するために浸透する時間がなく 多くの水が地表から小川や川に 直接流れ出してしまうからです デンマークのような他の地域では 気候変動による別の影響が見られます 写真では 年間を通して雨が多くなっています 直接的な影響は地下水位の上昇です デンマークの一部では 地下水面が水面下1メートル 未満まで上昇しました 直接的な結果として 大雨の場合に 洪水が発生する可能性があります 水を保持するための地面の緩衝能力が 非常に限られているからです 気候変動による最後の大きな影響は 塩水の侵入です 一般的な海面が上昇するにつれて 塩水は帯水層の近くにある 沿岸に深く浸透します それによって淡水資源が変位します さらに内陸の地下水の資源の抽出点を移動させることで 結果が軽減される可能性があります 一方 沿岸地域には多くの人々が住み 淡水資源に依存しています 気候変動は私たちの地下水資源に 多くの点で影響を及ぼしています どのように考えても プロセスは進行中です 完全な結果は 見え始めたばかりです 気候変動の次に 汚染は地下水に対する深刻な脅威です 汚染は 保護されていない埋め立て地や 農業での殺虫剤などから さまざまな形で発生します 地下水はしばしばかなり古いものなので 数十年かかるかもしれません 後に 汚染の全容がわかるでしょう デンマークでは 地下水の 平均年数は約50年です 地下水に汚染が発生する 可能性が高いということです 汚染された地下水が もはや機能していない場所でもそうです 気候変動や汚染の影響を 解決したり緩和するには 知識が必要です 水がある場所についての知識です たとえば帯水層は小さいか大きいか? その下に塩水はあるか? 補給される水はどこからくるのか? 近くに汚染源はあるか?といったことです これらの問題の多くは 新しい井戸のある区域を設計するときに対処されます わたしたちは可能な限り多くの情報を 収集するよう努め、 地下の層をマッピングします 涵養地区を特定して汚染源の可能性が あるかどうかを確認します 次に 水の流れをモデル化して 持続可能な抽出率を定めます