Articolo

Quando l'acqua la scarsità diventa realtà

In tutto il mondo, le città sono in rapida espansione - entro il 2030, il 60% della popolazione dovrebbe vivere in ambienti urbani - e la richiesta di acqua pulita e sicura è solo in aumento.

E nonostante il fatto che le richieste stiano aumentando, continuiamo a contaminare o sprecare le nostre risorse disponibili. Un totale dell'80% delle acque reflue ritorna alla natura senza essere adeguatamente trattato. Allo stesso tempo, a livello globale, stiamo perdendo una media del 30% di tutta l'acqua pompata - e le città stanno perdendo fino al 60% di tutta l'acqua emessa a causa di scarse reti idriche.

Il concetto di scarsità d'acqua non è una novità per Città del Messico. La città sembra essere abbastanza abituata alle carenze, importando il 40% della sua acqua da fonti lontane. Allo stesso tempo, a causa di problemi alle reti di tubazioni, la città perde il 40% dell'acqua emessa - e per di più, non vi è alcuna operazione su larga scala per il riciclo delle acque reflue. Le soluzioni idriche intelligenti possono ridurre drasticamente le perdite di questo tipo.

L'infrastruttura idrica di molte città è obsoleta e in deterioramento e semplicemente non equipaggiata per far fronte a questo tasso di rapida crescita. Se le nostre città continueranno ad espandersi a questo ritmo, che la ricerca garantisce, la domanda di acqua aumenterà del 70%, e 2 miliardi di abitanti saranno carenti entro il 2050.

Possiamo già vedere molte grandi città del mondo avvicinarsi al Day Zero, il che significa che queste città - Londra, Beijing, Beijing, Città del Capo e Città del Capo per citarne alcune - sono a rischio di rimanere senza acqua potabile. Per superare queste sfide idriche globali, le giuste soluzioni di gestione dell'acqua per l'uso e il riutilizzo dell'acqua sono fondamentali. E la giusta mentalità è parte integrante per noi di apportare modifiche permanenti.

Fatti

Perdita d'acqua

A livello globale, una media del 30% di tutta l'acqua emessa non raggiunge mai il rubinetto. Nelle città, la media è ancora più alta e può raggiungere il 60%. Questa acqua viene persa a causa di perdite e furti. Ecco alcuni esempi di acqua non contabilizzata (NRW) per paese: Regno Unito 21%, Messico 40%, Stati Uniti 20%, Svezia 40%, Liberia 49%, Armenia 89%, Cina 21% e Venezuela 62%.

Fonte: Quantificando il problema globale dell'acqua non-fatturato, R. Liemberger e A. Wyatt

Fabbisogno idrico

Oggi, più di 2 miliardi di persone vivono con il rischio di un accesso ridotto alle fonti di acqua dolce. Entro il 2050 la richiesta idrica globale potrebbe essere superiore del 30% rispetto a quella attuale.

Fonti: United United Sustainable Development Goal 6, UNWD Report 2018

L'urbanizzazione

Entro il 2050, si prevede che altre 2,5 miliardi di persone vivranno in città, che rappresenta il 70% della popolazione. Il 90% di questo aumento dovrebbe avvenire in Africa e in Asia.

Fonte: Dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite

Soluzioni in azione

Anche se le città di tutto il mondo sono sotto pressione, ci sono soluzioni intelligenti disponibili per una gestione delle acque migliore, più efficiente e più sostenibile. Alcune di queste soluzioni sono già in azione, come il trattamento delle acque, il riutilizzo dell'acqua e una distribuzione guidata dalla domanda che garantisce una pressione e un flusso dell'acqua ottimali e riduce al minimo le esplosioni di tubi per le città di tutto il mondo.

Ningbo dosa in modo sicuro e preciso per 1,5 milioni di cittadini

10 anni fa, un impianto idrico lacustre nella città cinese di Ningbo necessitava di aiuto per pompare il composto pericoloso ipoclorito di sodio. Oggi, le pompe dosatrici Grundfos implementate continuano ad essere forti e garantiscono acqua sicura a 1,5 milioni di cittadini.

Impianti idrici godono di un 20% di risparmio energetico

Nella provincia cambogiana di Takéo, una società di approvvigionamento idrico stava faticando a fornire acqua potabile alla piccola città di Doun Kaev e ai 45 villaggi circostanti. Dopo aver collaborato con Grundfos, una soluzione di approvvigionamento idrico intelligente risolta il problema e tagliato le perdite di acqua del 13% e le esplosioni di tubi del 29%, fornendo agli abitanti un approvvigionamento idrico affidabile 24/7.

I cancelli delle pompe portano un nuovo flusso ai fiumi di Fuzhou

Fuway, una grande città della Cina, ha avuto problemi con l'acqua sporca e odorosa nei suoi fiumi e canali per decenni. Una serie di cancelli pompa Grundfos ha portato il flusso di nuovo all'acqua. Questa soluzione ha sradicato l'acqua puzzolente e inquinata, creando un ambiente di vita migliore lungo le sponde del fiume.

Vuoi saperne di più?

Per poter apportare un cambiamento positivo, dobbiamo agire subito. Visitate i link qui sotto per ulteriori informazioni, tra cui l'esplorazione delle soluzioni attuali per gli edifici e le soluzioni di pompaggio intelligenti Grundfos.