Articolo
Trattare e utilizzare la nostra acqua in modo più saggio
Nonostante le crescenti richieste di acqua ed energia, continuiamo a contaminare o sprecare le nostre risorse disponibili. La disponibilità di scarse risorse idriche nel mondo è sempre più limitata a causa dell'inquinamento delle risorse di acqua dolce causato dallo smaltimento di grandi quantità di acque reflue non trattate in modo sufficiente o non trattate in fiumi, laghi, falde acquifere e acque costiere. Un totale dell'80% delle acque reflue ritorna alla natura senza essere adeguatamente trattato.
Inoltre, man mano che la maggior parte di noi si trasferisce in città, consumiamo collettivamente più beni, che successivamente richiedono più acqua. Quest'acqua rappresenta una percentuale importante del nostro utilizzo quotidiano, ma per noi è completamente invisibile. Ogni singolo prodotto che utilizziamo, consumiamo o indossiamo richiede acqua per la sua produzione. Per esempio, sono necessari 8,000 litri di acqua per produrre un paio di jeans e 12,760 litri per produrre un solo smartphone - il che è molto. Ma se iniziassimo a utilizzare la stessa acqua più di una volta, con soluzioni idriche intelligenti, potremmo ridurre drasticamente questo numero. In questo modo, cinque smartphone potrebbero essere realizzati con la stessa quantità di acqua, invece di uno solo.
Questi problemi legati all'acqua si traducono direttamente in problemi ambientali, sociali ed economici che colpiscono tutti noi. Tutti noi giochiamo un ruolo attivo: I politici devono implementare la legislazione necessaria, le città devono implementare le soluzioni disponibili ad alta efficienza energetica e le aziende devono dare priorità all'utilizzo responsabile dell'acqua, al riutilizzo e al trattamento nonché a soluzioni ad alta efficienza energetica.
Insieme, possiamo lavorare per garantire più acqua pulita dove è necessaria, ridurre il consumo di acqua ed energia e minimizzare la perdita di acqua - con meno stress sulle risorse disponibili.