Articolo

I vantaggi del teleriscaldamento decentralizzato

Una tipica rete di teleriscaldamento è progettata e gestita attraverso un singolo impianto di produzione centrale. Ma in una città, sono presenti zone diverse che necessitano temperature diverse. Decentralizzando la fornitura, è possibile regolare temperature e pressioni in base alla domanda. Guarda il video per scoprire come questa soluzione possa contribuire a creare un sistema molto più efficiente e ad integrare fonti di energia rinnovabile.

Gli attuali sistemi di teleriscaldamento e raffrescamento non sono evoluti

Il teleriscaldamento e il teleraffrescamento sono diventati sistemi molto diffusi nel mondo, ma per sfruttare il loro enorme potenziale è necessario adottare un approccio intelligente. 

Oggi, una rete di teleriscaldamento è tipicamente progettata con un impianto di produzione centrale che eroga il riscaldamento a un’intera città, dove le diverse zone ricevono la stessa temperatura, comprese le zone industriali, commerciali e domestiche.

Il problema di questo approccio è che queste zone hanno esigenze diverse in termini di temperatura e pressione.

Invece di far ricorso a un singolo impianto centralizzato, è possibile decentralizzare la fornitura, regolando temperature e pressioni in base alla domanda per un sistema molto più efficiente.

Temperature più basse aiutano a integrare le energie rinnovabili e l’energia in eccesso

Una delle caratteristiche più importanti del teleriscaldamento di quarta generazione è l’erogazione di acqua a bassa temperatura. 

Oggi, la temperatura dell’acqua fornita da un impianto centralizzato è solitamente di 90°C, ma con la fornitura decentralizzata e le zone a bassa temperatura questa temperatura può essere ridotta fino a 50°C.

Abbassando le temperature nella rete, è possibile ridurre la perdita di calore attraverso i tubi e la sollecitazione termica sulle tubazioni, aumentando al tempo stesso la capacità e riducendo le perdite.

Nel complesso, ciò significa che è necessaria meno energia per riscaldare l’acqua, riducendo sia i costi sia le emissioni di CO2. L’approvvigionamento idrico a bassa temperatura consente inoltre alle aziende di teleriscaldamento di integrare più fonti energetiche rinnovabili, come l’energia geotermica aumentando così l’efficienza dei collettori solari termici, dell’energia eolica e del calore in eccesso derivante dai processi industriali. 

Il calore in eccesso, in particolare, ha un enorme potenziale. In Danimarca, il calore in eccesso derivante dalle acque reflue è sufficiente a coprire oltre il 20% del fabbisogno nazionale di teleriscaldamento e in Europa il risparmio di calore può ridurre la domanda totale di calore di circa il 40%.

Una tipica rete di teleriscaldamento è progettata come un singolo impianto di produzione centrale.

Decentralizzando la fornitura, è possibile regolare temperature e pressioni in base alla domanda.

Una soluzione flessibile che supporta la sicurezza dell’approvvigionamento

Un altro vantaggio del teleriscaldamento decentralizzato e intelligente è la sicurezza dell’approvvigionamento.

Negli ultimi anni, le tensioni geopolitiche e la necessità di eliminare gradualmente i combustibili fossili hanno aumentato la consapevolezza riguardo alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico. È evidente che anche le più piccole interruzioni spesso hanno un impatto negativo non solo sul comfort, ma anche sul senso di sicurezza degli utenti.

Uno dei principali vantaggi del teleriscaldamento rispetto ad altre soluzioni di riscaldamento è che consente l’utilizzo di più tipologie di combustibile. Il teleriscaldamento può gestire diverse fonti energetiche contemporaneamente e la produzione è molto flessibile, aumentando così la sicurezza dell’approvvigionamento e l’efficienza produttiva.

Ciò significa che le reti di teleriscaldamento non sono costrette a utilizzare un unico tipo di combustibile come carbone, petrolio o gas naturale, cosa che può lasciare i consumatori vulnerabili alle fluttuazioni dei prezzi, come abbiamo visto in occasione della guerra in Ucraina e del Covid-19. Se una fonte energetica non è più disponibile, sono presenti alternative e le società di teleriscaldamento possono in qualsiasi momento scegliere la fonte energetica più economica, riducendo i costi. 

Il teleriscaldamento consente inoltre di immagazzinare calore, giorno dopo giorno, stagione dopo stagione. Ciò significa che le reti di teleriscaldamento sono meno vulnerabili ai problemi di specifici settori energetici. 

Leggi articoli e case stories su come il teleriscaldamento può migliorare l’efficienza, la sicurezza e la flessibilità della rete, integrando al contempo l’energia rinnovabile e riducendo i costi.

Esplora le nostre soluzioni di pompaggio intelligenti ed efficienti che aiutano a ottimizzare le prestazioni del sistema di teleriscaldamento.

Vuoi saperne di più sul teleriscaldamento?

Per ulteriori informazioni su come possiamo supportarti con il teleriscaldamento, contatta subito uno dei nostri esperti.