Articolo

Ottimizza le prestazioni del teleriscaldamento con Grundfos iGRID

In Grundfos, sviluppiamo soluzioni intelligenti, efficienti e affidabili, progettate per ottimizzare le prestazioni del sistema nelle reti di teleriscaldamento. Una delle nostre soluzioni chiave si chiama Grundfos iGRID. Guarda il video e scopri come la soluzione utilizza il concetto di zone intelligenti a bassa temperatura, riporta i dati in tempo reale per ridurre le temperature, la perdita di calore e integrare al contempo fonti di energia rinnovabile.

Grundfos iGRID: una soluzione rivoluzionaria per il teleriscaldamento

Il teleriscaldamento ha il potenziale per essere la colonna portante nel percorso di transizione energetica perché può utilizzare energia proveniente da fonti energetiche rinnovabili instabili come il vento e il sole. Per sfruttare a pieno il suo potenziale è necessario abbassare le temperature nelle reti di teleriscaldamento.

Una delle nostre soluzioni più avanzate progettate a questo scopo è Grundfos iGRID. Basato sul concetto di zone a bassa temperatura e della distribuzione e fornitura demand-driven, iGRID ottimizza e controlla le temperature, consentendo di fornire la giusta pressione nella rete o nella zona.

Suddividendo le reti di teleriscaldamento in zone più ristrette e con caratteristiche simili, non è più l’edificio con la domanda di temperatura più elevata a determinare la modalità di gestione dell’intera rete. Insieme alla distribuzione demand-driven, si avrà una soluzione in grado di soddisfare la domanda senza aumentare la pressione residua.

Le zone a bassa temperatura abilitate da iGRID consentono inoltre di utilizzare più energia rinnovabile. iGRID ha infatti il potenziale di liberare energia gratuita per oltre 1,3 milioni di famiglie europee, riducendo significativamente le emissioni di anidride carbonica nei sistemi di teleriscaldamento.

Ridurre le temperature e la perdita di calore

L’ottimizzazione della temperatura di alimentazione può anche ridurre sostanzialmente la perdita di calore. Utilizzando circuiti di miscelazione decentralizzati, chiamati anche iGRID Temperature Zones, è possibile ridurre la temperatura al livello più basso possibile nella zona, aggiungendo pressione solo quando necessario. In molti casi è possibile ridurre la perdita di calore fino al 30%.

L’iGRID Temperature Optimiser è un controller con un pacchetto software che ottimizza la temperatura di mandata in base all’effettiva domanda di calore e alle condizioni meteorologiche, sia per la rete sia per una zona specifica.

Ogni minuto, i dati vengono inviati all’iGRID Temperature Optimiser e al sistema SCADA. Sulla base di questi dati, si ha la possibilità di regolare la velocità della pompa e quindi ottimizzare la distribuzione del calore in base alla domanda in tempo reale.

Abbassando le temperature e aggiungendo pressione solo dove necessario, le perdite di calore saranno significativamente ridotte, le tubazioni saranno meno soggette a sollecitazioni termiche, riducendo così le perdite e aumentando la durata complessiva del sistema.

Grundfos iGRID è basato sul concetto di zone intelligenti a bassa temperatura e fornitura di dati in tempo reale.

In molti casi con Grundfos iGRID è possibile ridurre la perdita di calore fino al 30%.

Monitoraggio in tempo reale e dati utili

Ci concentriamo inoltre sull’ottimizzazione delle reti attraverso un approccio digitale che sfrutta la connettività ed i dati. Integrando perfettamente la connettività nelle nostre soluzioni, consentiamo un utilizzo efficiente dei dati e delle informazioni.

Grundfos iGRID consente il monitoraggio e il rilevamento dei dati in tempo reale in punti critici della rete; questi dati includono temperatura, portata, pressione e calore erogato, offrendo una panoramica completa delle potenziali aree di ottimizzazione.

Per ridurre il più possibile la perdita di calore nella rete, ad esempio, le temperature vengono ottimizzate sulla base dei dati raccolti in tempo reale provenienti dai punti di misura iGRID. I dati vengono utilizzati per iGRID Temperature Zone che utilizza un circuito di miscelazione e l’iGRID Temperature Optimiser per abbassare la temperatura di mandata, soddisfacendo pienamente il livello richiesto.

Ciò significa anche che si ottengono dati utili disponibili su dispositivi intelligenti, online e tramite sistemi SCADA – oltre al fatto che iGRID consente il bilanciamento automatico della zona sulla base di dati raccolti in tempo reale, senza dover modificare manualmente i setpoint.

Leggi articoli e case stories su come il teleriscaldamento può migliorare l’efficienza, la sicurezza e la flessibilità della rete, integrando al contempo l’energia rinnovabile e riducendo i costi.

Esplora le nostre soluzioni di pompaggio intelligenti ed efficienti che aiutano a ottimizzare le prestazioni del sistema di teleriscaldamento.

Vuoi saperne di più sul teleriscaldamento?

Per ulteriori informazioni su come possiamo supportarti con il teleriscaldamento, contatta subito uno dei nostri esperti.