Articolo

Riduci la complessità e ottimizza le prestazioni con una pompa dosatrice digitale precisa

La pompa dosatrice digitale Grundfos DDA offre la massima precisione, con prestazioni superiori per le sostanze chimiche gassose come l’ipoclorito di sodio e il perossido di idrogeno, tradizionalmente considerate problematiche per le pompe dosatrici a membrana. Con la pompa dosatrice digitale Grundfos DDA, questo non sarà più un problema, la pompa e il sistema vengono spurgati da tutti i gas accumulati, anche in modalità standby.

La pompa DDA offre anche la possibilità di integrare sensori di portata e pressione FCM, con meno componenti esterni necessari. La pompa misura le prestazioni complessive del sistema, non solo della pompa stessa, e correggerà automaticamente eventuali irregolarità per garantire un risultato più accurato e affidabile.

La soluzione può misurare facilmente sia la pressione sia ciò che viene dosato e, in caso di problemi, l’utente riceverà un avviso. Le pompe dosatrici standard non prevedono questa funzione e devono fare invece affidamento su flussometri esterni, pressostati e altri strumenti per il rilevamento delle perdite.

Questo corso ECADEMY introduce il dosaggio digitale e il suo utilizzo in diverse applicazioni. Troverai anche un’introduzione al FlowControl Measurement (FCM) e come il dosaggio digitale viene ottimizzato.

I 3 principali vantaggi della nostra tecnologia all’avanguardia per l’ottimizzazione del trattamento chimico

Grazie a una tecnologia davvero all’avanguardia, Grundfos può aiutare te e i tuoi clienti a diventare un’azienda a prova di futuro, riducendone la complessità nella chain value. Usufruisci della competenza tecnica e del supporto dedicato in ogni fase del processo e approfitta dei 3 vantaggi personalizzati per il trattamento chimico.

Fai clic su ciascun vantaggio sotto elencato e per scoprire di più sul valore che possiamo aggiungere alla tua attività.

Tanti risparmi incrementali possono portare a margini superiori. Richiedi un incontro senza impegno con uno dei nostri consulenti per scoprire come possiamo ottimizzare le tue capacità operative e di system building.