Articolo
L’efficientamento energetico è la chiave per edifici commerciali più sostenibili
È necessario cambiare il modo in cui vengono costruiti e gestiti gli edifici dal momento che sono molto energivori, andando a consumare tra il 20 e il 50% di energia in più del necessario. Questo dato è significativo se si considera che tra le strutture annoverate ci sono anche le nuove costruzioni o gli edifici appena ristrutturati.
In Grundfos crediamo fortemente che sia possibile cambiare questa condizione e che ci sia ancora un enorme potenziale di risparmio energetico, partendo da soluzioni intelligenti che consentono di realizzare sistemi HVAC e idrici energeticamente più efficienti.
L'efficienza energetica apre la strada a un futuro sempre più sostenibile
Come afferma il nostro CEO Bent Jensen, la transizione verso soluzioni energeticamente più efficienti è possibile solo riducendo i consumi. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, l’efficientamento energetico è il primo passo nella lotta al cambiamento climatico.
Le soluzioni necessarie sono già disponibili. Ora non ci resta che iniziare a implementarle su larga scala.
Promuovere progressi concreti attraverso la collaborazione
Crediamo fermamente nella portata innovativa dell’efficientamento energetico e siamo orgogliosi di aver fatto progressi nel campo, diventando la prima azienda di soluzioni idriche al mondo a conseguire il target SBTi.
Stiamo anche lavorando per eliminare gradualmente le tradizionali pompe a velocità fissa, sostituendole con delle e-pumps ad alta efficienza energetica, dotate di un variatore di frequenza che le aziona solo quando necessario.
Questa è solo una delle iniziative facenti parte del processo verso l’innovazione che abbiamo intrapreso, ma i nostri sforzi da soli non bastano. Ecco perché desideriamo collaborare con i proprietari degli immobili, i progettisti, i consulenti, gli appaltatori, gli operatori e i fornitori.
Scoprilo guardando il video. Solo collaborando possiamo ottenere notevoli risparmi energetici per gli impianti HVAC e idrici.