Articolo

Massimizza il risparmio energetico e riduci i costi operativi con un Energy Check

Guarda il video per scoprire quali vantaggi può offrire un Energy Check di Grundfos

Spesso, l’aggiornamento del sistema e l’implementazione di pompe più nuove, più intelligenti e più efficienti possono aiutare a ridurre il consumo di energia, i costi operativi e le emissioni di CO2 — e con un Energy Check di Grundfos puoi scoprire ogni dettaglio.

I prezzi stanno aumentando, l’approvvigionamento è incerto, rendendo così urgente un tempestivo intervento a livello climatico. Il consumo energetico rappresenta il 73% delle emissioni mondiali di CO2: ecco perché l’ottimizzazione energetica negli edifici può fare davvero la differenza. 

Il punto di partenza sono le pompe che consumano molta energia e che andrebbero sostituite dopo 10 anni. Adottando questi accorgimenti permette di risparmiare il 50-70% di energia.

Ma anche a fronte di ciò risulta difficile giustificare la sostituzione di tutte le pompe esistenti. Quanto è davvero possibile risparmiare? Come si valuta il costo dell’investimento rispetto al tempo di rientro dello stesso? In Grundfos rispondiamo a tutti questi dubbi offrendo un vasto portafoglio di soluzioni volte all’ottimizzazione energetica, annoverando diversi strumenti che permettono di scoprire il potenziale risparmio energetico nei tuoi edifici.

Energy Check

L’Energy Check utilizza i dati nominali della pompa, oltre alla portata, alla prevalenza ed alla potenza del motore, nonché l’età della pompa e le ore di funzionamento. Il vantaggio dell’Energy Check risiede nella rapidità del processo di raccolta dei dati necessari per determinare il potenziale risparmio.

Energy Check Advanced

L’Energy Check Advanced utilizza i dati reali della pompa, tra cui la portata, la prevalenza e la potenza del motore della pompa, oltre all’età della pompa e alle ore di funzionamento. I dati sono ricavati dalle apparecchiature di misurazione del cliente, dal Building Management System o da misurazioni in campo eseguite a campione. Il vantaggio principale è che vengono utilizzati i dati reali della pompa, che offrono una panoramica più precisa per determinare il potenziale risparmio energetico. La raccolta dei dati necessari e il calcolo dei potenziali risparmi sono un processo relativamente rapido.

Energy Audit

In un Energy Audit l’apparecchiatura di misurazione viene collegata alla pompa e all’impianto così da poter monitorare le attività durante un periodo prestabilito. Questi dati vengono memorizzati su un data logger e inseriti in uno strumento diagnostico sviluppato da Grundfos, progettato per individuare eventuali sprechi di energia in qualsiasi tipo di sistema di pompaggio. Il risultato consente di confrontare l’energia consumata dal sistema di pompaggio corrente con quella di un sistema di pompaggio più efficiente, utilizzando i dati raccolti durante il periodo di monitoraggio. L’intero sistema viene sottoposto a un audit per stabilire il potenziale risparmio energetico complessivo.

Risultati immediati e rapido recupero dell’investimento

Durante l’installazione di pompe ad alta efficienza si ottengono vantaggi immediati, tra cui costi operativi e consumi energetici ridotti. Allo stesso tempo, il periodo di ammortamento dell’installazione di pompe ad alta efficienza è generalmente inferiore a due anni. Nella maggior parte dei casi varia da 1 a 3 anni e, con l’aumento dei prezzi dell’energia, il payback sarà ancora più veloce. 

Richiedi un Energy Check o un Energy Audit di Grundfos

Se stai cercando di ridurre il tuo consumo di energia, contatta uno specialista Grundfos per ottenere una consulenza non vincolante per un progetto o per richiedere un Energy Check o un Energy Audit. Ti basta compilare il modulo qui sotto e un nostro esperto ti contatterà.