Funzioni di controllo disponibili per un sistema di pompaggio distribuito
Scopri le funzioni di controllo disponibili per una pompa primaria controllata a velocità variabile e come configurare il sistema di pompaggio distribuito utilizzando Control MPC.
In questo modulo, ci occuperemo delle funzioni di controllo... per una pompa primaria controllata... a velocità variabile in un sistema… Grundfos Distributed Pumping. Le pompe primarie sono realizzate in tandem per ottimizzare la velocità della pompa primaria assieme a un Control MPC. Questo viene fatto, in base alle esigenze, rilevando ed equalizzando la temperatura differenziale tra le pompe primarie e le pompe distribuite, misurata al tubo di bypass.
La priorità principale del Control MPC è proteggere i chiller, garantendo una portata minima nei chiller attivi. La seconda priorità è evitare il sovrapompaggio delle pompe primarie, allineando la portata sul lato primario con quella sul lato secondario. Ciò equivale a zero portata attraverso il tubo di bypass. Il vantaggio principale è identificare ed evitare o minimizzare la “sindrome” del delta T basso, risparmiando così energia, che è un problema molto frequente nei sistemi di raffreddamento.
Ciascun chiller è dotato di una valvola di isolamento automatica. Questa è completamente aperta se il chiller specifico è attivo o completamente chiusa se il chiller non è in funzione. Il numero di chiller e pompe primarie varia a seconda dell’edificio e del sistema. Per assicurare una portata minima a ogni chiller, un sensore differenziale o flussometro deve essere installato in ogni chiller.
Un segnale da una valvola di isolamento o il sistema di gestione degli edifici – un segnale di pre-avviamento - comunica al controller quale chiller è in funzione. Ciò consente al controller di convalidare ogni chiller attivo, potenzialmente aumentando la portata della pompa primaria se la portata di un chiller è inferiore al limite.
Il terzo obiettivo del controller è regolare la velocità della pompa primaria in base alla portata richiesta da tutte le pompe distribuite, e in base al segnale del sensore di bypass. Per conseguire questo obiettivo, il controller MPC riceve un segnale analogico dai 4 sensori di temperatura installati intorno al tubo di bypass, per regolare la velocità della pompa.
Se si utilizza un sistema di gestione dell’edificio o un sistema di controllo già esistenti, contattare il proprio ufficio vendite Grundfos. Con un sistema Grundfos Distributed Pump, è possibile ottenere la portata corretta in ogni momento ed è possibile configurare il sistema utilizzando le funzioni di controllo di Control MPC.