6 domande Basic

Test ECADEMY

75 - Il corso sui principi idraulici di base

Il test per questo corso contiene 6 domande e possono essere rifatte in qualsiasi momento.

Per superare il test e completare il corso è necessario rispondere correttamente a tutte le domande..

Inizia il test

Domanda 1 di 6 Basic

Se la prevalenza di una pompa è di 20 metri, di quanto può sollevare l'acqua questa pompa?

Domanda 3 di 6 Basic

Quale dei seguenti NON è un modo per ridurre le perdite di carico per attrito?

Domanda 5 di 6 Basic

Quale unità di misura viene normalmente utilizzata per la portata?

Domanda 6 di 6 Basic

Sei soddisfatto delle tue risposte?

Invia le risposte e ottieni il risultato finale del test.

Invia

Risultati del test

Congratulazioni. Hai superato il test e completato il 75 - Il corso sui principi idraulici di base

Badge raggiunti:

Come valuti il corso?

Ti chiediamo di lasciare una recensione su questo corso. Ricorda che per farlo devi prima effettuare il login.

Continua il training Vai su MyECADEMY

Spiacente, non hai superato il test 75 - Il corso sui principi idraulici di base riprova questa volta

Come valuti il corso?

Ti chiediamo di lasciare una recensione su questo corso. Ricorda che per farlo devi prima effettuare il login.

Correct
Q: Se la prevalenza di una pompa è di 20 metri, di quanto può sollevare l'acqua questa pompa?
A: 20m
Correct
Q: Cosa si può aggiungere a una pompa per impedirne la marcia a secco?
A: Un interruttore a galleggiante
Correct
Q: Quale dei seguenti NON è un modo per ridurre le perdite di carico per attrito?
A: Abbassare l'ingresso della pompa
Correct
Q: Perché è un vantaggio montare la pompa su una base fissa?
A: Aiuta a mantenerla stabile in caso di maltempo
Correct
Q: Quale unità di misura viene normalmente utilizzata per la portata?
A: m3/h
Correct
Q: Cosa succede se si raddoppiamo la portata e la prevalenza della pompa?
A: Il consumo di energia viene quadruplicato