Altre nozioni di base sull'installazione

Acquisisci familiarità con una varietà di nozioni di base sull'installazione e aiuta le tue pompe a funzionare al massimo livello.

Ogni volta che acquisti una pompa, desideri garantire la più lunga durata possibile e la migliore efficienza possibile.

Ma questa non è una cosa automatica. In questo breve modulo, illustreremo alcune nozioni di base aggiuntive sull'installazione per aiutare la pompa a funzionare in modo ottimale. Cominciamo. Durante l'installazione, assicuriamoci di montare la pompa su una base fissa.

Così facendo, è possibile impedire che la pompa venga urtata e disturbata in condizioni meteorologiche avverse. Inoltre, una base fissa può anche aiutano a minimizzare e isolare le vibrazioni.

Se si installa la pompa all'aria aperta, la sua durata sarà probabilmente ridotta. Basta mettere una copertura protettiva sulla pompa per minimizzare i danni. Inoltre, quando la temperatura si abbassa in inverno, è possibile aggiungere una centralina di riscaldamento.

Allo stesso modo, durante l'estate, è possibile dotare il motore di una fonte di ventilazione per il raffreddamento.

Quando si lavora con le tubazioni, bisogna cercare di evitare un uso eccessivo di gomiti e curve e assicurarsi che tutti i raccordi siano adeguatamente serrati.

Bisogna anche assicurarsi che tutte le valvole siano correttamente dimensionate per la pompa e l'applicazione che si sta utilizzando. Prima che una pompa si avvii, deve essere riempita d'acqua.

Mentre alcune pompe Grundfos sono autoadescanti, questo non è il caso di tutte le pompe, quindi assicurarsi di adescare la pompa manualmente, se necessario.

Se la pompa non è dotata di protezione contro la marcia a secco incorporata, è possibile aggiungere un interruttore a galleggiante per proteggere la pompa dalla marcia a secco. In tal caso, se l'acqua scende al di sotto di un certo livello, il galleggiante arresterà la pompa, proteggendo così dalla marcia a secco.

E questo conclude il nostri breve modulo sulle nozioni di base dell'installazione. Ci auguriamo che lo abbiate trovato interessante.

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 3
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 8 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Basic