Caratteristiche e vantaggi della pompa SQ/SQE

Questo video ti aiuterà a capire come le funzioni di protezione della pompa SQ/SQE la rendono la scelta ideale per una vasta gamma per acque di falda.

Una volta che una pompa sommersa è stata installata, nulla è più importante di un funzionamento affidabile, in quanto le riparazioni possono essere problematiche e costose.     

In questo tutorial, esaminiamo più in dettaglio le caratteristiche e i vantaggi della pompa SQ/SQE per mostrarvi quanto questa robusta pompa sia ottimizzata per l’utilizzo sommerso.

Cominciamo dalle funzioni di protezione integrate della pompa SQ/SQE. Queste funzioni includono protezione da:
Sovratensione e sottotensione
Marcia a secco
Sovraccarico

Analizziamole una per una per scoprire più in dettaglio in che modo contribuiscano ad assicurare prestazioni affidabili - sia in caso di mancanza d’acqua sia in caso di fluttuazioni nella tensione.

Notevoli fluttuazioni nella tensione, come sottotensione e sovratensione, nel corso del tempo, danneggeranno un motore a corrente alternata convenzionale.

La robusta SQ/SQE è dotata di un campo di tensione di alimentazione molto ampio, una soluzione che riduce il rischio di surriscaldamento del motore.

Se la tensione non rientra nell’intervallo di 150-315 V, la pompa si arresta automaticamente per proteggere il motore. Quando la tensione è nuovamente entro limiti accettabili, la pompa si riavvia.

L’illustrazione confronta il campo di tensione di una pompa convenzionale con quello della pompa SQ/SQE. Un campo non sufficientemente ampio può causare frequenti arresti o danneggiare la pompa.   

La marcia a secco può causare la rottura della pompa, soprattutto se utilizzata in pozzi a basso rendimento. La funzione di protezione contro la marcia a secco integrata della SQ/SQE spegne automaticamente la pompa in caso di carenza d’acqua.

Dopo 5 minuti, la pompa proverà a riavviarsi. Se ancora non c’è acqua, si arresterà nuovamente e tenterà un nuovo riavvio dopo 5 minuti. Questo ciclo continuerà fino a quando la presenza di acqua non viene nuovamente rilevata nella pompa.

Occupiamoci ora del problema della sovratensione. Le pompe sono generalmente esposte a un carico eccessivo quando il consumo di energia aumenta, per esempio durante l’avvio quando la pompa funziona ad alta velocità.

Grazie alla funzionalità soft start incorporata, la pompa SQ/SQE limita l’assorbimento di corrente per evitare di sovraccaricare l’impianto elettrico, danneggiandolo. Il grafico illustra la differenza nell’assorbimento elettrico tra una pompa convenzionale e una pompa SQ/SQE durante l’avviamento.  

Ma i vantaggi della funzionalità soft-start non finiscono qui.

L’avviatore statico integrato nella pompa offre anche le seguenti funziono:
Riduce la possibilità di colpi d’ariete nelle tubazioni
E minimizza l’usura della pompa durante l’avviamento.
Entrambi queste soluzioni prolungano la vita della pompa SQ/SQE.

La gamma di funzioni di protezione integrate è davvero esaustiva e quindi, quando si sceglie la pompa SQ/SQE per le applicazioni sommerse, non sarà necessario installare apparecchiature di protezione supplementari per assicurare un funzionamento affidabile.

Grazie al suo peso ridotto, la pompa è facile da installare e non richiede nemmeno un avviatore esterno.

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 3
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 40 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Intermedio