In che modo il pompaggio distribuito ottimizza l'installazione dei sistemi HVAC
In questo modulo, ti forniremo maggiori sull'installazione, la messa in servizio e l'integrazione del tuo sistema HVAC nel Building Management System. Scoprirai in che modo la soluzione di pompaggio distribuito Grundfos rende questo processo più rapido e semplice eliminando le valvole di bilanciamento e controllo.
Lo sapevi che, in media, il 30-40% dell'energia negli edifici commerciali è assorbita dai sistemi HVAC?
Migliorando l'efficienza energetica dei sistemi HVAC, gli edifici commerciali possono ridurre i costi operativi (OPEX), aumentare il valore immobiliare e migliorare il comfort degli utenti.
In questo modulo ti forniremo informazioni aggiuntive su
- installazione, messa in servizio e integrazione del tuo sistema HVAC nel Building Management System, o BMS, e
- su come ottimizzare questo processo e renderlo più rapido e semplice.
L'installazione, la messa in servizio e l'integrazione di componenti e/o soluzioni in un sistema BMS sono le attività finali prima di mettere in funzione un sistema HVAC e consegnarlo al cliente. Tuttavia, questa è anche la fase in cui spesso si commettono errori, le buone pratiche vengono trascurate e le procedure non vengono eseguite.
Diamo un'occhiata a una delle sfide che riteniamo più importanti per risolvere questi problemi, cioè come migliorare il lungo processo di bilanciamento e messa in servizio.
Una delle cause alla radice del problema è spesso il grande numero e la diversità delle valvole di bilanciamento installate; questo significa che il processo di bilanciamento e di messa in servizio può richiedere molto tempo e aumentare il rischio che il sistema non venga correttamente bilanciato o non lo sia affatto.
Questo si traduce in climatizzazione interna e comfort inadeguati che potrebbero portare a una minore soddisfazione degli utenti.
Tuttavia, Grundfos può risolvere questi problemi mediante l'innovativo approccio del pompaggio distribuito, che sostituisce le valvole di bilanciamento e di controllo, le valvole di bypass e le pompe secondarie.
Utilizzando le pompe distribuite, il sistema viene bilanciato automaticamente dalle pompe Grundfos situate in ogni circuito utenza, come unità di trattamento dell'aria o cassette VAV.
Il controllo della pompa primaria può essere completamente integrato nel sistema BMS dell'edificio. In aggiunta, questo approccio consente di ridurre le prestazioni minime richieste per le pompe primarie fino al 50%.
Abbiamo visto come il concetto di pompaggio distribuito si traduce in un significativo risparmio operativo e di capitali, dato che:
- le valvole di bilanciamento e di controllo diventano ridondanti;
- i requisiti di prestazione pompa primaria possono essere ridotti della metà; e
- il sistema è automaticamente bilanciato e non necessita di un lungo processo di bilanciamento e messa in servizio;
- di conseguenza, migliorano condizioni climatiche interne e comfort degli utenti.
Questo conclude il modulo su come la soluzione di pompaggio distribuito Grundfos ottimizza i sistemi HVAC eliminando il processo di messa in servizio.