In che modo l’industria manifatturiera può riutilizzare le acque reflue?

In che modo l’industria manifatturiera può riutilizzare le acque reflue, creare processi produttivi più sostenibili e combattere la carenza d’acqua? L’industria manifatturiera può migliorare l’efficienza produttiva, ridurre l’impatto ambientale e l’uso dell’acqua riutilizzando fino all′80% delle acque reflue.

Trova altri articoli correlati e corsi online

2 moduli
0:15:00
  • Avanzato

33 - Un’introduzione al dosaggio digitale

Questo corso ECADEMY introduce il dosaggio digitale e il suo utilizzo in diverse applicazioni. Troverai anche un’introduzione a FlowControl Measurement (FCM) e su come ottimizza il dosaggio digitale.

3 moduli
0:22:00
  • Avanzato

20 - La miscelazione nel trattamento delle acque reflue

Questo argomento offre una panoramica sulle nuove prospettive per il trattamento delle acque reflue e consente di comprendere l’importanza del corretto posizionamento dei mixer all’interno della vasca.