20 - La miscelazione nel trattamento delle acque reflue

Questo argomento offre una panoramica sulle nuove prospettive per il trattamento delle acque reflue e consente di comprendere l’importanza del corretto posizionamento dei mixer all’interno della vasca.

Inizia corso

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 3
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 22 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Avanzato

Panoramica del corso

00:05:35

Un’introduzione al processo di miscelazione nel trattamento delle acque reflue

Per capire quali vantaggi comporta l’applicazione bisogna partire dall’analisi della progettazione basata sul rapporto spinta/potenza

00:06:37

Capire l’importanza dei mixer nel trattamento delle acque reflue

Scopri perché il corretto posizionamento dei mixer è di importanza cruciale e su cosa si basano alcune indicazioni generali per il posizionamento.

00:05:28

Case story: come una revisione della progettazione ha migliorato le condizioni di miscelazione

Scopri come, in un caso specifico, determinate modalità di progettazione e indicazioni sul posizionamento hanno avuto un impatto positivo.

Mettiti alla prova

Rispondi ad alcune domande per vedere cosa hai imparato