Piogge abbondanti, porte della cantina non stagne, mancanza di protezione anti-riflusso: acqua nel seminterrato. Con MULTIBOX di Grundfos potete agire autonomamente e in tempi brevi.
Piogge abbondanti, inondazioni, tubi scoppiati... oltre ad assistere impotenti all'allagamento della vostra casa, vi ritrovate anche a spendere cifre elevate per ricevere consulenza e assistenza.
Cosa fare? Una reazione precoce e previdente riduce notevolmente i danni materiali più gravi, a condizione che si disponga dell'attrezzatura necessaria in caso di emergenza. Con MULTIBOX potete reagire in modo rapido e deciso in caso di incidente se la vostra cantina è sommersa dall'acqua. Oltre alla pompa per acque sporche con aspirazione in piano UNILIFT CC, il pacchetto contiene tutti i tubi e i materiali necessari per un rapido drenaggio della cantina.
Le misure di protezione preventive diventeranno sempre più importanti in futuro: A causa dei cambiamenti climatici, le condizioni meteorologiche di vasta portata si tratterranno più a lungo in un luogo; perciò, sempre più aree saranno esposte a potenziali rischi di inondazioni. Di conseguenza, le infrastrutture vengono sovraccaricate con maggiore frequenza e imprevedibilità e si verificheranno allagamenti e penetrazioni d'acqua indesiderate. Mettete al sicuro voi stessi e la vostra proprietà fin da subito con le nostre soluzioni affidabili contro gli allagamenti - con MULTIBOX, un vero e proprio pacchetto di salvataggio in caso di inondazione, potete affrontare qualsiasi emergenza in modo definitivo.
Nel video vi mostriamo come utilizzare correttamente MULTIBOX e UNILIFT CC per il drenaggio delle cantine o, in alternativa, per svuotare il laghetto o la piscina:
In caso di emergenza: tutto in uno con MULTIBOX
MULTIBOX è stato progettato appositamente per la protezione da inondazioni e allagamenti da pioggia secondo un’idea ben precisa, ovvero di avere tutto a portata di mano in un unico posto, soprattutto in situazioni più critiche. Il comodo filtro e la scatola di trasporto contengono infatti tutto ciò che serve per proteggere la vostra casa: un tubo di pressione extra-lungo da 15 m con protezione anti-attorcigliamento in acciaio inox, che garantisce le massime prestazioni della pompa anche in presenza di bordi stretti come le finestre del seminterrato, una valvola di ritegno integrata che impedisce il riflusso e la pompa dell'acqua Grundfos UNILIFT CC con cavo da 10 m.
Ogni secondo che passa è fondamentale
Sempre allestita e pronta all'uso immediato: questo è ciò che conta con una pompa di drenaggio in caso di emergenza. Ed è esattamente ciò che abbiamo ottenuto con UNILIFT CC, il cuore del nostro pacchetto di salvataggio: Grazie al modulo di pressione graduato, alle opzioni di collegamento verticale e orizzontale e al tappo di controllo integrato, non andrete in panico per eseguire i collegamenti o cercare disperatamente adattatori e accessori nel momento del bisogno: basta prendere MULTIBOX e collegare la pompa, risparmiando così minuti preziosi. Adatto a qualsiasi momento e qualsiasi luogo.
Ulteriori informazioni sulla gestione delle acque reflue e delle acque piovane per le famiglie
L'allagamento dell’abitazione può portare a gravi danni e conseguenze per i proprietari, dalle perdite materiali all’abbandono dell’abitazione, fino a malattie e comparsa di muffe. Oltre a tutto ciò, le compagnie assicurative spesso sono lente a rispondere, poco accomodanti e a volte possono anche non onorare le richieste di risarcimento.
Pompe di drenaggio per la casa e il giardino
Di norma, le acque reflue domestiche vengono scaricate senza strutture aggiuntive tramite un pendio naturale. Solo quando si verificano problemi di ristagno e di cantine allagate, è necessario ricorrere a misure adeguate.
Grundfos offre un'ampia gamma di soluzioni particolarmente affidabili ed efficienti per tutte le attività di drenaggio degli edifici.
Diventa un esperto in pochi clic
Risparmia tempo nel tuo lavoro quotidiano migliorando le tue competenze, il tuo know-how e il tuo business con la piattaforma di formazione online ECADEMY.
Clicca su un corso qui sotto per iniziare subito il tuo addestramento.