Articolo

Un modo migliore per gestire le acque reflue domestiche

Le acque reflue domestiche sono qualcosa a cui nessun proprietario di casa vuole pensare. Siamo abituati a pensare che le acque reflue domestiche semplicemente spariscano da sole giù nello scarico senza alcun aiuto. A volte però, i sistemi di scarico delle acque reflue possono avere una capacità insufficiente, causando riflussi, con possibili conseguenze che portano al danneggiamento di materiali, malattie e, potenzialmente, l’abbandono dell’abitazione. Il pompaggio orizzontale delle acque reflue su lunghe distanze può essere complicato e costoso. Fortunatamente, esistono tante soluzioni per migliorare i sistemi di acque reflue domestiche.

Il riflusso è la principale causa degli allagamenti domestici

Il numero di allagamenti e precipitazioni a livello globale è aumentato del 50% dal 1980, portando ad un incremento del 72% delle richieste di risarcimento assicurative legate a danni causati dall’acqua.

L’allagamento dell’abitazione può comportare gravi danni e conseguenze per la famiglia - dalle perdite materiali all’abbandono dell’abitazione, fino a malattie e comparsa di muffe. Inoltre, le compagnie assicurative sono lente a rispondere e a volte possono anche non onorare le richieste di risarcimento. 

Installazioni inadeguate

Gli allagamenti derivano da tre cause principali: forti piogge, rotture di tubazioni o un livello elevato della falda freatica. Nella maggior parte dei casi, quando si verificano allagamenti in un’abitazione, l’installazione non è attrezzata per gestire queste evenienze.

Quando e perché un’installazione non è adeguata?

Inadeguata prevenzione del riflusso – Se la valvola di riflusso è installata al di sotto del livello delle acque reflue, non potrà prevenire l’allagamento

Nessuna valvola di riflusso è installata

Dimensioni errate del sistema delle acque reflue – Ad esempio, la fossa è troppo piccola per gestire il carico di acqua generato da forti piogge

Pompa sottodimensionata – Se la pompa è troppo piccola per gestire il carico di acqua proveniente, ad esempio, da forti piogge

Riduci il rischio di allagamenti nella tua abitazione ed evita i costi associati

Una valida soluzione di pompaggio rimuoverà in modo rapido ed efficiente le acque reflue contaminate, aiutando a prevenire il loro ingresso nell’abitazione, un’evenienza che potrebbe comportare costi fino a 70.000 EUR per la pulizia e la ristrutturazione della casa dopo l’allagamento (b).

In Grundfos, abbiamo un team dedicato che si occupa dello sviluppo di soluzioni su misura per le applicazioni delle acque reflue domestiche. Ecco alcune delle nostre soluzioni pensate per soddisfare qualsiasi esigenza di scarico delle acque reflue, disponibili sia come installazioni fisse reattive sia proattive, con prevenzione del riflusso: 

  • Uno-Duo lift modulari 
  • MULTILIFT
  • UNILIFT CC - rimozione di acqua fino a un livello di 3 mm
  • Multi-box include tutta l’attrezzatura necessaria per l’emergenza

Il trasporto di acque reflue su lunghe distanze può essere difficile e complesso

Le normative richiedono che il drenaggio domestico sia collegato alla rete fognaria pubblica. Il trasporto di acque reflue su lunghe distanze in zone rurali o collinari è spesso difficile e complesso. Quando non c'è flusso libero alla rete fognaria, come spesso accade nelle abitazioni estive rurali o abitazioni in aree di nuova costruzione, non esiste un modo efficace per trasportare le acque reflue. Il costo medio per collegare correttamente le tubazioni alla rete fognaria pubblica può arrivare fino a 20.000 EUR e, se l’allaccio non viene eseguito correttamente, le sanzioni possono essere significative (c).

Grundfos fornisce anche soluzioni collaudate, progettate per gestire il pompaggio orizzontale con costi di installazione e funzionamento ridotti. Con un trituratore integrato, UNILIFT APG è progettata per pompare efficacemente le acque reflue sia verticalmente sia orizzontalmente, aiutando a sollevare e trasportare le acque reflue domestiche alla rete fognaria, ovunque venga installato. APG UNILIFT previene gli allagamenti, riduce gli odori, consente di risparmiare tempo e abbatte i costi di installazione.

Ulteriori informazioni sui requisiti di pompaggio per le acque reflue domestiche

Visita la nostra Ecademy per saperne di più sui problemi di pompaggio per il drenaggio delle acque pulite o grigie, la rimozione degli effluenti (anche quando contengono fibre), o la gestione delle acque reflue, compresi gli scarichi dei servizi igienici.

Prodotti correlati

Trova prodotti Grundfos correlati a questo argomento.

Applicazioni correlate

Trova le applicazioni Grundfos relative a questo argomento.

Fonti:

(a) https://www.publichealth.com.ng/sewer-backup-health-risks-and-ide-effect/
https://www.waterdamagedefense.com/ pagine/water-damage-by-the-numbers
https://www.youtube.com/watch?v=IrtgEwNBY7c

(b) Un esempio stimato basato sul peggiore dei casi, dove per esempio è necessario ristrutturare l'intero seminterrato, compresi pareti e interni, ispirato da www.xxxx.

(c) Prezzo medio basato sulle seguenti fonti:

  • DK: https://www.pris-info.dk/hvad-koster-tilslutning-til-offentlig-kloak/
  • US: https://www.homeadvisor.com/it/plumbing/install-a-sewer-main
  • DE: https://www.chefkoch.de/forum/2,27,297993/NACHT
  • Multe:https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-wasserverschmutzung/ e multe medie in DK per sistemi di acque reflue non corretti.