La nuova generazione di pompe CR(N) di Grundfos è progettata per raggiungere straordinari livelli di efficienza e affidabilità - grazie a molteplici soluzioni personalizzabili.
Presentazione delle pompe CR(N) 185, CR(N) 215, e CR(N) 255 – il nostro migliore contributo all’ammodernamento della gamma
La nostra nuova generazione di pompe CR(N) di Grundfos, che comprende la CR(N) 95, CR(N) 125 e CR(N) 155, ora si è arricchita di tre nuove versioni, la CR(N) 185, la CR(N) 215 e la CR(N) 255, che forniscono rispettivamente una portata massima di 340 m3/h (50 Hz) e 390 m3/h | 1716 gpm (60 Hz).
La nuova generazione offre ancora più opzioni ad una gamma di pompe già incredibilmente modulare . Le innovazioni apportate al design idraulico hanno perfezionato ogni componente, dalla girante e dalle palette direttrici fino alle bocche di mandata e di aspirazione, alla camicia e al diffusore - offrendo un’eccezionale efficienza energetica e migliorando ulteriormente l’affidabilità della pompa.
La nostra gamma CR(N) offre un’affidabilità insuperabile, perché le pompe sono testate al fine di garantire la miglior efficienza d’esercizio. La gamma di CR/CR(N) può essere completamente personalizzata in base alle esigenze del cliente per garantire che la soluzione di pompaggio offerta soddisfi i requisiti dell’approvvigionamento idrico municipale o del singolo impianto d’irrigazione. Scopri i vantaggi che ti offre la nuova gamma di pompe CR(N) 95, CR(N) 125, CR(N) 155, CR(N) 185, CR(N) 215, CR(N) 255!
Guarda il video di presentazione della gamma completa di pompe CR(N)
Scopri come la nuova generazione di pompe CR(N) supera i limiti
Esplora i nuovi modelli Grundfos CR(N) 95, CR(N) 125, CR(N) 155, CR(N) 185, CR(N) 215 e CR(N) 255 sul nostro portale online interattivo! Scopri i vantaggi che ti offre una delle soluzioni di pompaggio più efficienti, affidabili e personalizzabili sul mercato (testi in inglese).
Ingenti risparmi e migliore efficienza per i servizi idrici
In Austria, un’impresa di fornitura dell’acqua ha installato una pompa CR 95 di Grundfos della nuova gamma completa per garantire a 50 000 residenti una fornitura d’acqua sicura, a basso consumo energetico ed economica. Inoltre, la nuova pompa si adatta perfettamente agli obiettivi di sostenibilità dell’impresa (sottotitoli in inglese).
Una fornitura d’acqua affidabile per 2 500 residenti
Scopri come la città di Carbonero el Mayor ha eliminato le perdite nella rete e ridotto il consumo energetico grazie alla gamma di pompe CRN.
Gran parte del costo totale di una pompa di aumento pressione è imputabile ad energia e manutenzione. Leggi il whitepaper per capire come ottenere migliori risultati in termini di rendimento energetico.
Scopri i nostri 6 modelli CR(N) ad alta capacità
La nuova generazione di pompe CR/CRN di Grundfos presenta aggiornamenti che permettono di raggiugere straordinari livelli di efficienza e nuove proprietà che migliorano ulteriormente l’affidabilità della pompa.
Scopri cosa c'è di nuovo nella nuova gamma di pompe CR(N) in meno di 10 minuti con queste 3 sessioni disponibili in qualsiasi momento.
Probabilmente sei già familiare con le pompe multistadio Grundfos, ma sapevi che abbiamo ampliato la gamma? Parte di questa nuova gamma era già disponibile, fino al CR(N) 185, e ora puoi iniziare a conoscere il resto delle pompe, il nuovo CR(N) 215 e CR(N) 255.
In occasione del lancio di questa nuova attrezzatura, abbiamo registrato alcuni video in cui abbiamo spiegato molto rapidamente, e vogliamo che tu abbia accesso a essi in qualsiasi momento. Nel primo di questi video puoi vedere cosa abbiamo migliorato e come influisce su parametri come portata e prevalenza, valori di efficienza o l'NPSH richiesto dall'attrezzatura. Nel secondo video puoi vedere il design del dispositivo di gestione della spinta, standard su pompe da 75 kW in su, e l'importanza di una buona selezione della tenuta meccanica. Nel terzo video puoi approfondire le migliorie al corpo idraulico e come la ridisegnazione di alcune parti influisce sull'efficienza idraulica della nuova attrezzatura.
Centrale acque Setta: performance potenziate grazie al nuovo impianto di rilancio di Rioveggio
Oltre 40% di risparmio energetico per l’acquedotto che serve Fossano
Come possiamo aiutarti?
Che tu voglia acquistare un prodotto o chiedere semplicemente un consiglio a un esperto Grundfos, siamo più che felici di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione di pompaggio! Contattaci se hai bisogno di assistenza.