Caso
L’integrazione di pompe intelligenti aumenta la flessibilità e l’efficienza per un provider di soluzioni industriali OEM
Scopri come un fornitore OEM di soluzioni lavapezzi trae vantaggio dall’integrazione delle e-pump intelligenti di Grundfos nei propri sistemi, aumentando la flessibilità e l’efficienza con emissioni di carbonio inferiori.
Volevamo espandere ulteriormente il valore di base creato per i clienti nelle nostre lavapezzi; sapevamo che Grundfos avrebbe potuto aiutarci a raggiungere questo obiettivo.
In che modo le soluzioni di lavaggio pezzi KSN traggono vantaggio dalle E-pump e dall’esperienza di Grundfos
KSN, un fornitore globale di soluzioni industriali OEM con sede a Bjerring, in Danimarca, cerca sempre di creare un valore superiore per i propri clienti. Ecco perché l’azienda utilizza le E-pump e l’esperienza di Grundfos per ottimizzare i processi, migliorare la flessibilità e aumentare il risparmio energetico per l’intera vita utile delle sue soluzioni di lavaggio dei pezzi.
Da oltre 35 anni, KSN crea soluzioni personalizzate per l’industria nell'ambito di sistemi di test, robot e automazione, macchine dei clienti e sistemi di lavaggio dei componenti.
Il contesto
KSN integra le E-pump Grundfos nei propri sistemi di lavaggio dei pezzi, il cui obiettivo è fornire una qualità di pulizia ottimale e costante con un sistema di lavaggio ad alta efficienza energetica, realizzato attraverso la vasta esperienza e le tecnologie leader di settore della società.
KSN continua a sfruttare il valore aggiunto a lungo termine derivante dall’utilizzo
di pompe intelligenti, i quali vanno ben oltre i vantaggi immediati del risparmio energetico e apportano maggiore flessibilità nei processi e nelle operazioni di lavaggio dei pezzi. Questo per soddisfare la crescente esigenza dei loro clienti in termini di risparmio energetico tangibili a supporto dei loro programmi di sostenibilità.
“Abbiamo capito che i nostri clienti hanno sempre più bisogno di documentare i risparmi in termini di emissioni di carbonio, energia e acqua, che utilizzano anche nei loro rapporti sulla sostenibilità”, spiega Michael Jacobsen, direttore delle vendite, KSN.
La soluzione Grundfos
KSN ha scelto di collaborare con Grundfos come fornitore di soluzioni, avvalendosi della loro esperienza e consulenza. Questo perché Grundfos non solo può fornire soluzioni di pompaggio flessibili e intelligenti, ma anche la consulenza necessaria per minimizzare il consumo di energia e acqua e dotare il sistema di un controllo intelligente della pressione e di monitoraggio remoto, ottimizzando così il dosaggio dei prodotti chimici.
Una E-pump Grundfos offre molte possibilità grazie ai controlli integrati, ad esempio con i programmi di lavaggio predefiniti e le funzioni di regolazione. Una soluzione di pompaggio industriale intelligente per acqua e altri mezzi liquidi può misurare e controllare la pressione per garantire un funzionamento del sistema sempre ottimale e flessibile:
- Ottimizzazione del processo a ogni step del processo di lavaggio
- Flessibilità nelle modalità di funzionamento e applicazione
- Risparmio energetico per tutta la vita dell’impianto
il controllo integrato della pressione, della portata e della temperatura di una E-pump è essenziale per l’efficienza energetica e la riduzione dei costi a lungo termine. Una E-pump va oltre le esigenze tecniche immediate di un’installazione:
“Siamo anche consapevoli delle preoccupazioni dei nostri clienti riguardo alla facilità della manutenzione. Grundfos offre un servizio globale e la logistica per sostenere le sue operazioni di manutenzione e questo garantisce la massima tranquillità ai nostri clienti in tutto il mondo”.
- afferma Michael Jacobsen.
Il risultato
KSN è ora in una posizione migliore per aiutare i clienti a ottenere risparmi e documentarli in relazione ai loro obiettivi di sostenibilità. KSN offre consulenza ai propri clienti sui vantaggi del controllo automatico della pressione e sulle semplici informazioni che è possibile ricavare dai dati remoti.
Grazie ai numerosi componenti integrati in un sistema di lavaggio personalizzato, KSN documenta il potenziale risparmio di energia, di acqua e di prodotti chimici per ciascuna soluzione per i clienti OEM. Importante a questo proposito è la possibilità di utilizzare gli strumenti online Grundfos per calcolare il consumo energetico della pompa, garantendo così che questi risparmi siano noti e documentati fin dall’inizio.
I clienti che acquistano un sistema di lavaggio da KSN possono aspettarsi vantaggi economici per l’intera vita operativa dell’impianto.
“La creazione di valore che offriamo ai nostri clienti risiede nella qualità della costruzione, dei componenti e delle tecnologie applicate, nella capacità di fornire una lavapezzi ad alte prestazioni ottimizzata dal punto di vista energetico e progettata per la massima funzionalità. Una pompa efficiente e controllabile contribuisce a garantire che questi risparmi continuino per tutta la vita del sistema di pulizia”, afferma Michael e conclude:
“Continuiamo a osservare grandi possibilità con le pompe intelligenti e come queste possano migliorare ulteriormente la nostra offerta in modo significativo per i nostri clienti.”