ČPP
Pitanje: Zašto se preporučuje godišnja provjera tlaka predpunjenja u integriranom tlačnom spremniku SCALA2?
Odgovor:
Vršenje godišnje provjere tlaka predpunjenja u integriranom tlačnom spremniku SCALA2 ključno je za optimalnu izvedbu. Tijekom rada, crpka će se zaustavljati i pokretati, uzrokujući pomicanje membrana unutar spremnika. To omogućuje molekulama zraka da izađu i s vremenom će se smanjiti tlak. Ključno je osigurati da je tlak predpunjenja pravilno postavljen tijekom ugradnje, idealno na 70 % zadane vrijednosti/željenog tlaka pražnjenja, i nikad se ne smije prekoračiti. Neodržavanje odgovarajućeg tlaka predpunjenja može dovesti do problema kao što su bučan rad, promjenjiv tlak, povećan rizik od oštećenja i veća potrošnja energije.
Dodatne informacije:
Saznajte više o sljedećem: