FAQ
Question : Pourquoi la pompe MQ démarre-t-elle et s'arrête-t-elle rapidement ?
Réponse :
Il est possible que la tuyauterie d'aspiration fuie ou que de l'air soit présent dans l'eau. Vérifiez si le dispositif anti-reflux est présent dans la tuyauterie d'aspiration et qu'il fonctionne correctement. La précharge dans le réservoir sous pression peut ne pas être correctement configurée. La pré-pression doit être de 1,7 - 1,7 bar. Veuillez contacter une entreprise spécialisée pour cela.
Informations complémentaires :
Améliorez vos connaissances
Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.