FAQ

Question : Quel niveau de remplissage minimum est nécessaire pour faire fonctionner correctement la pompe de relevage ?

Réponse :

Les pompes EF et SE sont équipées de moteurs refroidis par le liquide pompé environnant. Pour que les moteurs soient correctement refroidis, les pompes EF et SE doivent toujours être totalement immergées dans le liquide pompé lorsqu'elles fonctionnent. Quand l'application ne le permet pas, le niveau de remplissage ne doit jamais être inférieur à la moitié de la hauteur de la pompe.

Les moteurs des pompes KP et AP sont quant à eux refroidis de l'intérieur par le liquide pompé qui traverse les pompes. C'est pourquoi, pendant le fonctionnement, ces pompes n'ont pas besoin d'être immergées dans le liquide pompé, ce qui permet un pompage jusqu'à 3 cm de profondeur uniquement.

Informations complémentaires :

Améliorez vos connaissances

Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.