FAQ

Question : Qu'est-ce que le relevage et quelle en est la cause dans les équipements immergés ?

Réponse :

Le relevage désigne une condition dans laquelle une force dirigée vers le haut agit sur la roue/l'arbre de la pompe pendant le fonctionnement. Cela se manifeste quand la pompe pompe plus d'eau que ce pour quoi elle est dimensionnée, c'est-à-dire si la pompe fonctionne tout à droite sur la courbe.

Toutefois, dans les puits traditionnels où l'on installe un clapet anti-retour, les forces de relevage n'apparaissent généralement pas. En effet, la colonne de liquide statique restant dans la tuyauterie après l'arrêt de la pompe par le clapet anti-retour génère une contre-pression qui agit sur la pompe immédiatement après le redémarrage afin d'empêcher la pompe de fonctionner loin à droite sur la courbe dans cette phase également.

Cependant, si aucun clapet anti-retour n'est installé ou si le clapet anti-retour fuit, aucune colonne de liquide statique n'agira sur la pompe au démarrage. Dans la plupart des pompes, une force de relevage agira alors sur la roue ou l'arbre. Le mouvement ascendant qui en résulte atteint le couplage pompe-moteur, ce qui fait que la force de relevage est aussi présente dans le moteur.

Si une majorité de fabricants de moteurs équipent leurs moteurs de paliers de relevage qui peuvent s'adapter à une force ascendante limitée sans endommager le moteur, il faut éviter l'apparition de telles forces afin de minimiser l'usure de la pompe et des éléments du moteur. Les forces de relevage exercées à chaque démarrage peuvent entraîner une usure prématurée de la pompe et du moteur.

Informations complémentaires :

Améliorez vos connaissances

Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.