FAQ

Question : Que se passe-t-il si la pompe fonctionne trop à droite sur la courbe ?

Réponse :

Lorsque le fonctionnement d'une pompe se trouve trop à droite sur la courbe, cela signifie qu'elle produit un débit supérieur à celui pour lequel elle est conçue. En d'autres termes : La pompe n’est pas assez puissante pour fournir le débit dont le système a besoin. La faire fonctionner dans cette plage peut endommager la pompe et le moteur.

Le fonctionnement de la pompe doit toujours se trouver entre les limites inférieure et supérieure. Idéalement, la pompe devrait fonctionner le plus près possible du point de rendement optimal afin de garantir une longue durée de vie et de minimiser sa consommation d'énergie.

Informations complémentaires :

Améliorez vos connaissances

Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.