FAQ
Question : Que sont les coups de bélier et quelle en est la cause ?
Réponse :
Un coup de bélier est un pic de pression causé par un changement brusque du débit dans la tuyauterie. Ce phénomène est qualifié de "coup de bélier", en raison du bruit similaire provoqué dans la tuyauterie.
Dans les installations de puits, les coups de bélier se produisent généralement si a) le clapet anti-retour dans la tuyauterie descendante depuis la pompe est installé à plus de 9 m au-dessus du niveau de l'eau, ou b) le clapet anti-retour installé dans la tuyauterie descendante depuis la pompe fuit, alors qu'un clapet anti-retour monté au-dessus de ce niveau reste étanche. Dans les deux cas, une dépression partielle se forme dans la tuyauterie descendante. Lors du démarrage suivant, un fort débit d'eau remplit le vide et exerce une pression contre le clapet anti-retour fermé et la colonne d'eau statique, causant ainsi un pic de pression ou coup de bélier. Ce pic de pression peut faire éclater la tuyauterie, casser les joints et endommager la pompe et/ou le moteur. Si des pics de pression apparaissent, arrêtez le système et demandez à l'installateur de la pompe de résoudre le problème.
Informations complémentaires :
Améliorez vos connaissances
Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.