FAQ

Question : Est-il possible de connecter un circulateur 230 V à un réseau électrique de 400 V, par exemple pendant le remplacement de la pompe ?

Réponse :

Oui, c'est possible. Pour ce faire, reliez une phase et le neutre. La tension entre la phase et le neutre est de 230 V.

S'il n'y a pas de conducteur neutre, il faut brancher un autre câble. Cette intervention doit être exclusivement réalisée par un électricien qualifié.

Informations complémentaires :

Améliorez vos connaissances

Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.