FAQ

Question : Comment la MQ se comporte-t-elle en cas de marche à sec ?

Réponse :

L'alarme de marche à sec est déclenchée si le moteur fonctionne et si le débit est inférieur à 0,07 m³/h et si la pression est inférieure à la pression réglée sur le capteur de pression. Si cette situation dure une minute, l'alarme se déclenche et le moteur s'arrête. Après cela, la MQ tente un redémarrage toutes les 30 minutes. S'il manque toujours de l'eau après 24 heures, ce qui signifie que toutes les tentatives de redémarrage ont échoué, la pompe doit être redémarrée manuellement. Même lorsque l'alarme est active, vous pouvez toujours redémarrer la pompe à l'aide de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT.

Informations complémentaires :

Améliorez vos connaissances

Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.