FAQ

Question : Comment monter un interrupteur à flotteur ?

Réponse :

Le câble de l'interrupteur à flotteur doit être fixé à la tuyauterie de refoulement de façon à ce que la longueur de câble libre restante assure un débit suffisant. La taille du puits doit également être prise en compte. Par ailleurs, il faut s'assurer que la profondeur du puits est suffisante pour le bon fonctionnement du flotteur et que l'espacement entre le fond du puits et l'aspiration est d'au moins 60 cm.

Informations complémentaires :

Améliorez vos connaissances

Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.