FAQ

Question : Comment procéder si je souhaite installer un circulateur de chauffage régulé à pression différentielle dans un système existant équipé de vannes de débordement ?

Réponse :

Dans le cas de circulateurs à vitesse fixe, une vanne de débordement limite l'augmentation de la pression lors de la fermeture du thermostat du radiateur en transférant le liquide de la tuyauterie de départ à la tuyauterie de retour.

Lors de l'installation de circulateurs régulés à pression différentielle, pensez à retirer ou bloquer les vannes de débordement car les deux boucles de régulation pourraient se perturber réciproquement. Les consignes de sécurité publiées par les fabricants des générateurs de chaleur peuvent vous le déconseiller. Suivez les instructions du fabricant.

Informations complémentaires :

Améliorez vos connaissances

Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.