Recirculation d'eau chaude
Hypothèses :
En supposant qu'un ménage moyen se compose de 3 personnes, le gaspillage d'eau moyen par an est estimé à 16 425 litres, soit 66 baignoires et 37 heures d'attente par an.
- Le nombre de fois qu'une personne attend par jour que l'eau soit chaude à un robinet est estimé à 5 https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater(7).pdf
- Le nombre de litres gaspillés à chaque robinet est estimé à 2 litres, avec un débit de 6 litres par minute https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Sanitary%20Tapware%20Factsheet.pdf
- Le nombre de fois qu'une personne attend par jour que l'eau soit chaude dans sa douche est estimé à 1 https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater(7).pdf
- Le nombre de litres gaspillés sous la douche à chaque fois est estimé à 5 litres avec un pommeau de douche ayant un débit de 15 litres par minute https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Sanitary%20Tapware%20Factsheet.pdf
- Selon l'organisme de recherche PRB, le nombre moyen de personnes vivant dans un ménage en Europe est de 2,4. Arrondi au chiffre supérieur, cela donne une moyenne de 3 personnes par ménage.
- https://www.prb.org/international/indicator/hh-size-av/map/country/
- Le temps d'attente pour l'eau chaude est estimé à 20 secondes, à chaque fois.
- La longueur de canalisation entre la source d'eau/l'élément chauffant, et le point d'utilisation est estimée à 20 mètres
- La taille de la baignoire est estimée à 250 litres
https://www.badeloftusa.com/ideas/how-much-does-bath tub-hold/
Sources:
Energy Saving Trust (2013) « L'eau à la maison - La plus grande étude jamais réalisée sur l'utilisation domestique de l'eau en Grande-Bretagne »
https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater(7).pdf (1, 3)
Informations sur la durabilité (2021) « Combien d'eau un robinet utilise-t-il ? »
https://sustainabilityinfo.com/water/how-much-water-does-a-faucet-use/ (2, 4)
PRB (2020) Fiche de données sur la population mondiale du PRB « Taille moyenne des ménages »
https://www.prb.org/international/indicator/hh-size-av/map/country/ (5)
Badeloft (2021) « Combien de gallons contient une baignoire ? »
https://www.badeloftusa.com/ideas/how-much-does-bath tub-hold/ (8)
Économies estimées :
Remplacement d'un UPS 6 m, vitesse III par un nouveau circulateur ECS Grundfos
Ancien UPS 6 m - vitesse III - Watts utilisés : 90 W - Temps de fonctionnement par jour : 24 heures* - Watts par jour : 90 W
Nouveau COMFORT BASIC - Watts utilisés : 7 W - Temps de fonctionnement par jour : 24 heures* - Watts par jour : 7 W - Économies: 92%
Nouveau COMFORT DT - Watts utilisés : 7 W - Temps de fonctionnement par jour : 10,5 heures ** - Watts par jour : 3 W - Économies : 97%
Nouveau COMFORT AUTOADAPT - Watts utilisés : 7 W - Temps de fonctionnement par jour : 2,5 heures - Watts par jour : 0,7 W - Economies : 99%
Nouveau ALPHA N 25-60 180 - vitesse II - Watts utilisés : 28 W - Temps de fonctionnement par jour : 24 heures* - Watts par jour : 28 W - Économies : 69%
Nouveau UPS N 20-60-180 - vitesse II - Watts utilisés : 70 W - Temps de fonctionnement par jour: 24 heures* - Watts par jour : 70 W - Économies : 22%
* Sans horloge externe installée
** COMFORT DIGITAL TIMER a un réglage par défaut où 21 tranches horaires de 30 minutes sont activées.
Données à l'appui :
Habitudes respectueuses de l'environnement (2021) « Faits concernant les gaspillages d'eau : Statistiques sur la consommation et l'utilisation de l'eau »
https://www.ecofriendlyhabits.com/water-wast-facts/
Groupe des normes de performance énergétique, Division de l'analyse énergétique et des impacts environnementaux (2011) « Eau et énergie gaspillées lors des douches résidentielles : Résultats d'une étude pilote sur les systèmes de distribution d'eau chaude »
https://energyanalalyse.lbl.gov/publications/water-and-energy-w gaste
Groupe des normes de performance énergétique, Division de l'analyse énergétique et des impacts environnementaux (2011) « Eau et énergie gaspillées lors des douches résidentielles : Findings from a Pilot Field Study of Hot Water Distribution Systems"
https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/water_and_energy_wasted_during_residential_shower_events_findings_from_a_pilot_field_study_of_hot_water_distribution_systems_lbnl-5115e.pdf
De meilleures installations de surpression
Article page: PRESSION D'EAU INSUFFISANTE OU INSTALLATION DE SURPRESSION BRUYANTE
Diminuer le niveau de pression sonore de 6 dB(A): Calcul réalisé par Patrick Glibert, Ingénieur Son & Vibration, Grundfos Laboratoire Accoustique Danermark
Home Applicances sound level: https://www.nonoise.org/library/household/index.htm
Article page: SÉLECTION, DIMENSIONNEMENT OU INSTALLATION COMPLIQUÉS
Postulat
Les 4 heures de temps perdu sont une estimation du temps supplémentaire nécessaire à l'installateur pour résoudre le problème, c'est à dire retourner chez le grossiste, sélectionner et chercher les bons composants et finaliser l'installation.
Une surpression
NOTE: " garantissent une pression d’eau parfaite dans les maisons comportant jusqu’à 2 étages et 8 robinets différents."
Les débits de robinets varient considérablement en fonction du type et de la géographie. Ils peuvent aller de 5 à 15 l/min. La pression d'eau parfaite est la constante pression d'eau de 2 bars que SCALA2 fournit à ces robinets.
En supposant un débit moyen de robinet de 7,5 l/min et le fait que SCALA2 peut fournir une pression de 2 bar/29PSI à 60 l/min, nous concluons que SCALA2 peut fournir de l'eau à 8 robinets à la fois.
Par conséquent, la maison peut avoir encore plus de 8 robinets, mais SCALA2 ne peut en fournir que 8 à la fois avec un confort attendu. Notez que les robinets avec un débit plus élevé limiteraient le nombre que SCALA2 peut fournir.
Un niveau de silence
NOTE: "[...] un niveau de bruit aussi bas que 44 dB(A). Cela représente une réduction de 3 dB(A) de la pression sonore par rapport à la génération précédente, soit une réduction du bruit de 50 % pour l’oreille humaine. "
Niveau de bruit: mesure effectuée dans le laboratoire de son et vibration de Grundfos et documentée dans un rapport de mesure sonore selon la norme ISO 3745.
"[...] Réduction du bruit de 50 % pour l’oreille humaine. " : calcul effectué selon la théorie de,
Auteurs: Paul Peter Urone, Roger Hinrichs
Éditeur/site web: OpenStax
Titre du livre: College Physics
Date de publication: Jun 21, 2012
Lieu: Houston, Texas
URL du livre: https://openstax.org/books/college-physics/pages/1-introduction-to-science-and-the-realm-of-physics-physical-quantities-and-units
URL de la section: https://openstax.org/books/college-physics/pages/17-introduction-to-the-physics-of-hearing
Une efficacité énergétique
NOTE: ”En choisissant des surpresseurs de pression plus efficaces par rapport aux surpresseurs traditionnelles, les propriétaires peuvent réaliser des économies significatives, réduisant leur consommation d'énergie pour le surpresseur d'eau de 40%*”
Calcul et hypothèses pour la réduction de la consommation d'énergie pour l'amélioration de l'eau de 40% si vous remplacez la surpresseur traditionnelle.
Il est basé sur une comparaison entre CMB 3-46 et SCALA2 3-45. Comme CMB est ce que nous considérons comme une surpresseur traditionnelle, nous choisissons la taille 3-46 pour une comparaison 1:1 avec SCALA2 3-45.
Nous supposons que la pompe fonctionne 4 heures par jour, 365 jours par an. Pendant les 20 heures restantes, la pompe ne fonctionne pas.
Nous supposons que la demande est différente tout au long de la journée, donc nous utilisons trois points différents (0,75 m³/h, 1,5 m³/h, 2,25 m³/h).
Nous supposons qu'au cours des heures de fonctionnement, la pompe fonctionnera à 17% au point de fonctionnement 1, 33% au point de fonctionnement 2 et 50% au point de fonctionnement 3.
Calcul effectué dans l'outil de calcul de l'énergie boostée.
De meilleurs systèmes de chauffage
Sources à l'origine des faits énoncés :
- Les faits : Les pompes sont utilisées pour produire 10 % de l'électricité totale dans le monde.
Source : https://www.searchingindustrial.com/media/1078/pumps-could-change-the-world-again
- Les faits : Avec un niveau sonore inférieur ou égal 29 dB (A), le son émis par les pompes ALPHA, est plus silencieux qu'un murmure de 30 dB (A).
Source : Les valeurs de puissance sonore L WA sont déterminées conformément aux normes ISO 20361 1), ISO 3745 et ISO 4871.
- Les faits : Une étude montre que 82 % des systèmes de chauffage dans les bâtiments existants en Allemagne, rien qu'en 2017, étaient mal équilibrés.
Source : CO2 en ligne, 2017
- Les faits : Grâce à cela, vos clients disposeront d'un système qui non seulement leur offrira un meilleur confort intérieur, mais qui leur permettra également de réaliser des économies d'énergie de l'ordre de 5 à 20 % par an.
Source : Étude de FH Munster, 2015
- Les faits : Une mise en service inappropriée peut entraîner une surconsommation d'énergie pouvant aller jusqu'à 20 % ainsi qu'un manque de confort pour vos clients.
Source : Étude de FH Munster, 2015
- Les faits : Environ 82 % de toutes les installations de chauffage sont mal mises en service.
Source : CO2 en ligne, 2017
- Les faits : Et cela pourrait réduire la consommation d'énergie jusqu'à 20 %.
Source : Étude de FH Munster, 2015
- Les faits : Saviez-vous que 200 millions de circulateurs dans le monde sont inefficaces et 100 millions rien qu'en Europe ?
Source : Ce chiffre est calculé en combinant les ventes de Grundfos dans les secteurs OEM et Commerce, les informations sur les parts de marché et un modèle qui estime la durée de vie moyenne des composants des circulateurs.
- Les faits : Les pompes qui ont plus de 10 ans sont généralement beaucoup moins efficaces que les modèles actuels. En fait, le remplacement d'un ancien circulateur peut permettre d'économiser jusqu'à 75 % de la consommation d'énergie.
Source : Calculs Grundfos basés sur les informations produit : Ancien UPS (courbe CC) : 358,9 kWh/y - ALPHA2 AUTOADAPT 56,7 kWh/y
- Les faits : Le remplacement d'un ancien circulateur dans un système de chauffage peut économiser jusqu'à 75 %!
d'énergie. Source : Calculs Grundfos basés sur les informations produit : Ancien UPS (courbe CC) : 358,9 kWh/y - ALPHA2 AUTOADAPT 56,7 kWh/y
- Les faits : Pour une famille type, cela correspond à peu près à l'énergie nécessaire pour faire fonctionner la télévision toute l'année.
Source : TV LCD fonctionnant 3 heures par jour : 230 kWh/an
- Les faits : Les réglementations européennes façonnent le marché des systèmes de chauffage hydronique et nous devons penser différemment en matière de systèmes de chauffage afin d'atteindre l'objectif climatique de l'UE de réduire d'au moins 40 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.
Source : https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_en
- Les faits : Réduire les gaz à effet de serre de 40 % d'ici à 2030 : Presque tout le monde aimerait que sa facture de chauffage soit moins élevée, mais de plus en plus de personnes souhaitent aujourd'hui que leur système de chauffage soit plus durable. Dans cette optique, l'UE s'est engagée à réduire de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030.
Source : https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_en
- Les faits : Votre client bénéficiera d'une maison confortable et silencieuse et pourra économiser jusqu'à 5 à 10 % sur sa consommation d'électricité grâce à la nouvelle pompe à chaleur.
Source : https://iea.blob.core.windows.net/assets/01324438-d634-4d49-95d8-3d08aaab00d5/TheFutureofHeatPumps.pdf
- Les faits : Les pompes à chaleur permettent d'économiser 16 % de la consommation totale d'énergie de l'Union européenne. 32 % si l'on considère uniquement les systèmes de chauffage et de refroidissement.
Source : https://iea.blob.core.windows.net/assets/01324438-d634-4d49-95d8-3d08aaab00d5/TheFutureofHeatPumps.pdf
- Les faits : Les chaudières traditionnelles fonctionnent généralement avec des températures allant jusqu'à 80 degrés centigrades. Pour rester efficaces, les pompes à chaleur doivent fonctionner à la température de départ la plus basse possible, de préférence en-dessous de 55 degrés centigrades.
Source : https://iea.blob.core.windows.net/assets/01324438-d634-4d49-95d8-3d08aaab00d5/TheFutureofHeatPumps.pdf
- Les faits : Lorsque la pompe à chaleur est installée et mise en service correctement, la conversion de l'énergie renouvelable en chaleur utile devient très efficace, et le propriétaire de la maison bénéficiera d'une maison confortable et silencieuse et pourra économiser jusqu'à 10 % sur la consommation d'électricité de la pompe à chaleur.
Source : https://iea.blob.core.windows.net/assets/01324438-d634-4d49-95d8-3d08aaab00d5/TheFutureofHeatPumps.pdf
- Les faits : Les anciennes pompes consomment jusqu'à 17 fois plus d'énergie qu'une nouvelle pompe Grundfos
Source : Calculs Grundfos basés sur les informations produit : Ancien UPS (courbe CC) :83.5 kWh/an - ALPHA2 AUTOADAPT 4.6 kWh/an
- Les faits : Mais il existe un moyen simple de passer d'une consommation de 84 watts à seulement 5 watts : en remplaçant simplement votre pompe à chaleur
Source : Calculs Grundfos basés sur les informations produit : Ancien UPS (courbe CC) : 83.5 kWh/an - ALPHA2 AUTOADAPT 4.6 kWh/an
De meilleurs systèmes de chauffage
Sources à l'origine des faits énoncés :
- Les faits : Les pompes sont utilisées pour produire 10 % de l'électricité totale dans le monde.
Source : https://www.searchingindustrial.com/media/1078/pumps-could-change-the-world-again
- Les faits : Avec un niveau sonore inférieur ou égal 29 dB (A), le son émis par les pompes ALPHA, est plus silencieux qu'un murmure de 30 dB (A).
Source : Les valeurs de puissance sonore L WA sont déterminées conformément aux normes ISO 20361 1), ISO 3745 et ISO 4871.
- Les faits : Une étude montre que 82 % des systèmes de chauffage dans les bâtiments existants en Allemagne, rien qu'en 2017, étaient mal équilibrés.
Source : CO2 en ligne, 2017
- Les faits : Grâce à cela, vos clients disposeront d'un système qui non seulement leur offrira un meilleur confort intérieur, mais qui leur permettra également de réaliser des économies d'énergie de l'ordre de 5 à 20 % par an.
Source : Étude de FH Munster, 2015
- Les faits : Une mise en service inappropriée peut entraîner une surconsommation d'énergie pouvant aller jusqu'à 20 % ainsi qu'un manque de confort pour vos clients.
Source : Étude de FH Munster, 2015
- Les faits : Environ 82 % de toutes les installations de chauffage sont mal mises en service.
Source : CO2 en ligne, 2017
- Les faits : Et cela pourrait réduire la consommation d'énergie jusqu'à 20 %.
Source : Étude de FH Munster, 2015
- Les faits : Saviez-vous que 200 millions de circulateurs dans le monde sont inefficaces et 100 millions rien qu'en Europe ?
Source : Ce chiffre est calculé en combinant les ventes de Grundfos dans les secteurs OEM et Commerce, les informations sur les parts de marché et un modèle qui estime la durée de vie moyenne des composants des circulateurs.
- Les faits : Les pompes qui ont plus de 10 ans sont généralement beaucoup moins efficaces que les modèles actuels. En fait, le remplacement d'un ancien circulateur peut permettre d'économiser jusqu'à 75 % de la consommation d'énergie.
Source : Calculs Grundfos basés sur les informations produit : Ancien UPS (courbe CC) : 358,9 kWh/y - ALPHA2 AUTOADAPT 56,7 kWh/y
- Les faits : Le remplacement d'un ancien circulateur dans un système de chauffage peut économiser jusqu'à 75 %!
d'énergie. Source : Calculs Grundfos basés sur les informations produit : Ancien UPS (courbe CC) : 358,9 kWh/y - ALPHA2 AUTOADAPT 56,7 kWh/y
- Les faits : Pour une famille type, cela correspond à peu près à l'énergie nécessaire pour faire fonctionner la télévision toute l'année.
Source : TV LCD fonctionnant 3 heures par jour : 230 kWh/an
- Les faits : Les réglementations européennes façonnent le marché des systèmes de chauffage hydronique et nous devons penser différemment en matière de systèmes de chauffage afin d'atteindre l'objectif climatique de l'UE de réduire d'au moins 40 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.
Source : https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_en
- Les faits : Réduire les gaz à effet de serre de 40 % d'ici à 2030 : Presque tout le monde aimerait que sa facture de chauffage soit moins élevée, mais de plus en plus de personnes souhaitent aujourd'hui que leur système de chauffage soit plus durable. Dans cette optique, l'UE s'est engagée à réduire de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030.
Source : https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_en
- Les faits : Votre client bénéficiera d'une maison confortable et silencieuse et pourra économiser jusqu'à 5 à 10 % sur sa consommation d'électricité grâce à la nouvelle pompe à chaleur.
Source : https://iea.blob.core.windows.net/assets/01324438-d634-4d49-95d8-3d08aaab00d5/TheFutureofHeatPumps.pdf
- Les faits : Les pompes à chaleur permettent d'économiser 16 % de la consommation totale d'énergie de l'Union européenne. 32 % si l'on considère uniquement les systèmes de chauffage et de refroidissement.
Source : https://iea.blob.core.windows.net/assets/01324438-d634-4d49-95d8-3d08aaab00d5/TheFutureofHeatPumps.pdf
- Les faits : Les chaudières traditionnelles fonctionnent généralement avec des températures allant jusqu'à 80 degrés centigrades. Pour rester efficaces, les pompes à chaleur doivent fonctionner à la température de départ la plus basse possible, de préférence en-dessous de 55 degrés centigrades.
Source : https://iea.blob.core.windows.net/assets/01324438-d634-4d49-95d8-3d08aaab00d5/TheFutureofHeatPumps.pdf
- Les faits : Lorsque la pompe à chaleur est installée et mise en service correctement, la conversion de l'énergie renouvelable en chaleur utile devient très efficace, et le propriétaire de la maison bénéficiera d'une maison confortable et silencieuse et pourra économiser jusqu'à 10 % sur la consommation d'électricité de la pompe à chaleur.
Source : https://iea.blob.core.windows.net/assets/01324438-d634-4d49-95d8-3d08aaab00d5/TheFutureofHeatPumps.pdf
- Les faits : Les anciennes pompes consomment jusqu'à 17 fois plus d'énergie qu'une nouvelle pompe Grundfos
Source : Calculs Grundfos basés sur les informations produit : Ancien UPS (courbe CC) :83.5 kWh/an - ALPHA2 AUTOADAPT 4.6 kWh/an
- Les faits : Mais il existe un moyen simple de passer d'une consommation de 84 watts à seulement 5 watts : en remplaçant simplement votre pompe à chaleur
Source : Calculs Grundfos basés sur les informations produit : Ancien UPS (courbe CC) : 83.5 kWh/an - ALPHA2 AUTOADAPT 4.6 kWh/an