Rencontrez notre expert
La meilleure approche du pompage des eaux de surface
Lors de l'installation de pompes dans des systèmes de pompage des eaux de surface, il faut prendre en compte plusieurs points. Tout d'abord, il est nécessaire d'utiliser une chemise autour de la pompe pour assurer un bon refroidissement du moteur. Ensuite, il doit y avoir suffisamment d'espace entre les pompes. Utilisez le diamètre de la pompe, chemise incluse, comme guide pour la distance entre les pompes, entre la pompe et la paroi, ainsi qu'entre le bas de la pompe et le fond du réservoir.
Vous devez également vous assurer de la bonne NPSH (disponible et requise), et cela variera, selon la sélection de la pompe et les conditions de fonctionnement dans le réservoir. Il est également recommandé d'utiliser un variateur de fréquence (VFD) pour faire fonctionner des pompes en parallèle, ainsi qu'un régulateur multipompes (Grundfos MPC). Une solution encore meilleure consiste à utiliser la distribution pilotée par la demande Grundfos, où les exigences de pompage correspondent exactement à la demande.
Tout cela est traité dans la vidéo.
Autres articles associés
Trouvez des articles sur Grundfos.
Applications associées
Trouvez les applications associées.
Produits associés
Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.