Article
Économiser l'eau et l'énergie avec des installations de bouclage d’eau chaude sanitaire efficaces
Les pompes de recirculation d'eau chaude offrent des solutions respectueuses de l'environnement et rentables pour permettre aux installateurs de proposer à leurs clients des économies importantes. En utilisant les dernières innovations en matière de technologie de pompage, vous pouvez améliorer le confort domestique de vos clients tout en réduisant leurs factures d'eau et d'énergie.
Des installations de bouclage d'eau chaude qui se rentabilisent d'elles-mêmes :
La plupart des ménages gaspillent entre 15 000 et 20 000 litres d'eau chaque année, une quantité suffisante pour alimenter 7 500 personnes en eau potable pendant une journée entière.
Un tel gaspillage excessif est non seulement néfaste pour l'environnement, contribuant à la crise mondiale de pénurie d'eau, mais il est aussi plus coûteux pour le client, qui paie un supplément sur sa facture d'eau et d'énergie en raison de son attente quotidienne pour que l'eau atteigne la bonne température.
Un circulateur Grundfos fournit de l'eau chaude instantanément à partir du moment où un robinet est ouvert. Grâce à des innovations technologiques intelligentes, la pompe peut utiliser jusqu'à 90% d'énergie en moins par rapport aux systèmes de recirculation traditionnels. Dans un délai de 18 à 24 mois, le circulateur est essentiellement amorti par les économies réalisées, ce qui fait de la gamme COMFORT un produit gagnant-gagnant pour les clients.
Concrètement, il faut installer une tuyauterie de bouclage, d'un petit diamètre, à partir de la canalisation d'alimentation en eau chaude la plus éloignée et jusqu'au préparateur d'eau chaude. Le circulateur est ensuite installé sur cette tuyauterie. Il permet une circulation de l'eau en boucle fermée. L'eau chaude refroidie retourne au préparateur et la tuyauterie principale se remplie à nouveau avec de l'eau chaude prête à être consommée. Pour ne pas gaspiller de l'énergie avec une circulation en continu, il est important, pour des applications domestiques comme illustrées ci-dessous, de faire fonctionner le circulateur sur des plages courtes qui correspondent aux habitudes des usagers. Ce réglage peut être effectué sur le circulateur lui-même ou, si aucun réglage n'est possible, via une prise avec horloge programmable.
Pour des installations collectives, il sera nécessaire de se conformer à la législation DTU 60.11.
Les clients économisent de l'argent et les installateurs gagnent du temps :
Le temps, c'est de l'argent quand il s'agit d'installation. Une tuyauterie mal dimensionnée ou un circulateur difficile à remplacer peut faire perdre du temps à un installateur et retarder les rendez-vous ultérieurs. Cela signifie souvent que les installateurs se surchargent de kit et de composants « juste au cas où ».
Les pompes Grundfos sont universelles, ce qui rend les remplacements rapides et faciles. Les produits de la gamme COMFORT sont fournis avec les raccords de tuyauterie correspondants et sont même compatibles avec les produits concurrents. Moins de place pour les erreurs signifie qu'il n'y a pas de rappels ultérieurs, de retours sur le site ou de retards dans l'attente de pièces spécifiques.
Les pompes ALPHA N et UPS N vont encore plus loin en matière de performances hydrauliques pour permettre aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de leurs installations.
Découvrez combien vous pourriez économiser :
Avec une large gamme de circulateurs ECS, notre équipe propose une liste complète pour s'assurer que vous puissiez sélectionner la pompe parfaite pour les besoins de vos clients. Découvrez comment économiser l'eau dans l'outil ci-dessous, et découvrez ce que chaque pompe peut offrir.