Article
Les kits d'osmose inverse intelligents fournissent aux clients un système entièrement optimisé avec un fonctionnement simplifié
Grundfos offre aux systèmes d'osmose inverse un énorme gain de fiabilité et d'efficacité grâce à des kits intelligents. Ces kits garantissent à l'utilisateur final un système entièrement optimisé qui conserve une fiabilité élevée et un fonctionnement aisé.
Un kit d'osmose inverse intelligent (iOI) Grundfos fournit :
- Une efficacité maximale et un meilleur rapport entre puissance et volume d'eau traitée
- Une fiabilité optimale du système avec un minimum de composants sans compromettre l'efficacité
- Une interface conviviale pour la surveillance du système
- La possibilité de surveillance et de suivi des performances à distance
L'utilisation d'une pompe haut rendement à vitesse variable, la capacité d'auto-adaptation aux variations de la qualité de l'eau et à l'état des membranes ainsi que le besoin réduit de supervision, de capteurs externes et de main-d'œuvre contribuent à des économies significatives sur les coûts de fonctionnement.
Les kits iOI sont généralement intégrés par les constructeurs de systèmes. Écoutons ce que Marijn Kools, propriétaire et PDG de Geonwater BV aux Pays-Bas, dit des kits Grundfos iOI. Geonwater conçoit et fabrique des systèmes complets de traitement de l'eau pré-élaborés pour de nombreuses applications. Geonwater fournit des systèmes iOI pour une utilisation, par exemple, dans des applications plus petites, basées sur des composants achetés chez Grundfos pour construire des systèmes complets d'osmose inverse sur un skid.
With smaller iRO systems, we have a real advantage because we can use all digital signals with as few components as possible and still make a very large impact in usability. The fact is we have a lot of components on a normal RO system, which customers have to constantly supervise to get optimum performance. It is an advantage that we can do all this digitally and help customers optimise their system. Even if they only have a small system.
Selon Marijn Kools, la plupart de ses clients ne regardent pas trop l’efficacité du système. Une fois que le système est en place et fonctionne, ils n'ont souvent pas les outils ou le temps de vérifier, car un approvisionnement fiable en eau d'osmose inverse ou en perméat en cas de besoin est le plus important. Cependant, les clients sont de plus en plus intéressés par l'ajout de technologies intelligentes pour surveiller et optimiser leurs systèmes, car cela peut améliorer non seulement l'efficacité mais aussi la fiabilité.
« Avec un système numérique, si vous disposez d'une connexion, vous pouvez vous connecter au système, en vérifier régulièrement les performances et obtenir un retour d'informations en ligne. C'est là que réside le principal avantage. De nombreux systèmes fonctionnent très mal car peu de clients réalisent que même les petits systèmes peuvent réellement avoir un impact sur l'utilisation de ressources précieuses ; le système d'osmose inverse fonctionne dans le coin et tant que ça marche, tout va bien. »
« Nous pouvons réduire la consommation d'eau ; nous pouvons réduire l'impact énergétique et nous pouvons proposer cela dans les grands systèmes. Et maintenant nous pouvons offrir cela pour un bon rapport qualité-prix dans les systèmes IO intelligents où il y a une quantité et un volume plus faibles d'eau perméable », conclut Marijn Kools.
Les composants du kit iOI fournis par Grundfos améliorent la fiabilité du système sans compromettre l'efficacité. Le nombre de composants est réduit au minimum, généralement constitué d'une pompe intelligente CRIE et de capteurs directs Grundfos. Les kits permettent aux partenaires ou aux clients de construire des systèmes d'osmose inverse intelligents qui apportent une réelle valeur ajoutée et résolvent les nombreux problèmes rencontrés par les utilisateurs finaux.