Recherche et informations
Mousse polyuréthane (PUR)
La mousse polyuréthane (PUR) est utilisée pour l'isolation de la plupart des canalisations et installations de refroidissement en raison de son imperméabilité et est donc largement utilisée dans la production de chemises d'isolation pour la tuyauterie, les raccords, etc.
PUR est l'abréviation du terme chimique Polyuréthane. La mousse polyuréthane est largement utilisée comme matériau isolant. Lorsqu'elle est traitée avec diverses substances chimiques, la mousse polyuréthane peut également agir comme retardateur de flamme. Elle est donc largement utilisée dans la production de chemises d'isolation pour la tuyauterie, les raccords, etc. Elle a également de bonnes propriétés de réduction du bruit.
Empêche la condensation dans l'isolation
L'isolation en mousse polyuréthane est efficace car une mousse polyuréthane de qualité suffisante est imperméable, c'est-à-dire que l'eau ne peut pas traverser le matériau isolant. Cela évite la formation de condensation dans l'isolation et sur la surface externe de la tuyauterie de refroidissement.
Avec le temps, d'autres types de matériaux d'isolation absorbent l'humidité, entraînant la formation de glace à l'intérieur et autour de l'isolation, ce qui augmente considérablement le risque de corrosion des tuyauteries de refroidissement.