Recherche et informations
Vanne pilote
Les vannes pilotes sont souvent utilisées dans les grandes installations de refroidissement avec de nombreux consommateurs. Une vanne pilote est un complément à la vanne en ligne. Elle permet à une petite force de faire fonctionner la plus grosse vanne comme dans un piston hydraulique. La pression à l'intérieur du capteur de température et de la bobine permet à la vanne principale de fonctionner. La commande est mécanique.
Deux vannes pilotes peuvent également être ajoutées à une grande vanne en ligne. La première est un élément thermique externe pour commander une injection. La vanne fonctionne alors comme un vase d'expansion. L'autre est une vanne de régulation de pression qui assure que la pression d'évaporation ne tombe pas en dessous d'une certaine température.
Le système de vanne pilote permet à une application d'utiliser des vannes en ligne standard, en ajoutant des pilotes pour une utilisation spécifique ou une modification de la fonctionnalité. Cela se fait facilement et à moindre coût. Les vannes pilotes sont disponibles en tailles standard et peuvent fonctionner dans des vannes en ligne de 3/8" à 6/8".