Recherche et informations
Pompe pilote
Une pompe pilote plus petite est utilisée comme pompe additionnelle dans les applications de surpression. Son but est de prendre le relais pendant les périodes de faible consommation et de contribuer ainsi à réduire la consommation d'énergie de l'ensemble du groupe de surpression.
Une pompe pilote assure le fonctionnement des pompes principales lorsque la consommation est si faible que les fonctions d'arrêt des pompes principales sont activées. La pompe présente un débit inférieur à celui des pompes principales, mais est souvent capable de fournir une pression plus élevée afin de s'assurer que la pression pendant les périodes de faible consommation ne passe pas en dessous du point de consigne du système.
Optimisation énergétique
Une pompe pilote est souvent utilisée pour optimiser la consommation d'énergie d'un groupe de surpression. Si une application présente un profil de consommation avec un débit continu pendant les périodes de faible consommation, il est souvent plus économique de faire fonctionner une petite pompe plutôt que de démarrer et d'arrêter les grandes pompes principales.
Une solution compacte
Une pompe pilote a également l'avantage de réduire la taille nécessaire du réservoir à membrane, puisque ce dernier est dimensionné après la pompe pilote, réduisant ainsi l'empreinte au sol du système ainsi que la quantité d'eau stockée.
Quand utiliser les pompes pilotes
Les pompes pilotes sont, comme mentionné, souvent utilisées dans les applications de surpression où le profil de consommation a de grandes périodes à faible débit, comme dans les bâtiments résidentiels où le débit de nuit est très faible.
La nécessité d'une pompe pilote doit être évaluée pour chaque application. En règle générale, cela est intéressant si la taille des pompes principales dépasse 5,5 kW, mais cela dépend aussi de la performance des pompes principales du groupe de surpression lors des périodes de faible consommation.
Grundfos fournit de petites pompes pour maintenir le débit et la pression dans les applications de surpression, où la consommation tombe au point où une fonction de pompe pilote est nécessaire.