Recherche et informations
Système monotube
Il existe deux catégories de base : les systèmes monotubes et les système bi-tubes. Dans un système de chauffage monotube, tous les radiateurs sont raccordés à la même tuyauterie, qui sert à la fois de tuyauterie de départ et de tuyauterie de retour. Cela signifie que la température diminue le long de la tuyauterie. Pour cette raison, la taille des radiateurs le long de la tuyauterie doit augmenter pour fournir la même chaleur.
Système monotube avec distribution verticale
L'eau est distribuée par le haut depuis la tuyauterie de distribution horizontale. Une seule purge d'air suffit. Puisqu'il n'y a qu'une seule conduite vers les radiateurs, le système est visuellement plus acceptable. C'est un avantage dans un système où la tuyauterie est visible.
Système monotube avec distribution horizontale
Un système monotube dans lequel l'eau est acheminée horizontalement est préférable dans les situations où il n'est pas souhaitable d'avoir une tuyauterie verticale à travers les pièces. Un tel système étant plus difficile à purger, tous les radiateurs doivent être équipés d'une vis de purge d'air.
Grundfos fournit une gamme complète de circulateurs pour les systèmes de chauffage monotubes dans les bâtiments domestiques, collectifs et tertiaires ainsi que les réseaux de chaleur.