Recherche et informations
Mode nuit
Un mode nuit est utilisé pour réguler un système de chauffage et abaisse la température ambiante la nuit, ce qui réduit les coûts de chauffage. Les bâtiments administratifs ne sont pas occupés la nuit, donc abaisser la température ambiante ne causera pas d'inconfort.
Un mode nuit est souvent intégré dans un système GTB, ou dans le cadre d'un système de commande électronique équivalent, doté d'une minuterie intégrée. Le bâtiment doit être réchauffé avant l'arrivée des occupants le lendemain. Il est donc important que la programmation GTB ramène le point de consigne à la position normale assez tôt pour chauffer le bâtiment avant l'arrivée des occupants.
Les unités de commande petites et simples peuvent fonctionner en mode nuit dans les résidences où la température est réduite dans une moindre mesure.
Le système de chauffage doit toujours rester allumé si le mode nuit est utilisé. Cela évite que la température du bâtiment ne tombe trop bas, éliminant ainsi le risque de condensation à l'intérieur du bâtiment.
Le mode nuit n'a pratiquement aucun avantage dans une pièce équipée d'un chauffage au sol, en raison de l'inertie régulatrice de ce dernier.
Grundfos fournit des circulateurs avec mode nuit intégré.