Recherche et informations
Capteurs de niveau
Un capteur de niveau est un dispositif qui mesure le niveau d'eau. Cette mesure fournit un retour à un système, tel que SCADA, un régulateur ou directement à la pompe. Sur la base de ces informations, le système de pompage démarre ou s'arrête.
Les différents systèmes présentent des avantages et des inconvénients. La principale différence réside dans la mesure marche/arrêt par rapport à la lecture continue du niveau.
Le régulateur de niveau Grundfos LC/LCD est un capteur de niveau d'eau destiné aux applications de transport des eaux usées collectives.