Article
Comment réduire les émissions de carbone grâce aux zones à basse température au sein d'un chauffage urbain ?
Avec Grundfos iGRID, il est possible de libérer de l'énergie gratuitement pour plus de 1,3 million de foyers européens et de réduire considérablement les émissions de carbone dans le chauffage urbain, car une température d'alimentation basse permet d'utiliser davantage d'énergie renouvelable.
L'Europe a l'ambition d'utiliser le chauffage urbain comme colonne vertébrale de la transition énergétique, car il offre la possibilité de stocker l'énergie provenant de sources renouvelables instables comme le vent et le soleil, qui peut ensuite être utilisée pour couvrir une demande croissante de chauffage et apporter une contribution essentielle à l'ambition européenne de réduire ses émissions de CO2 de 40 % d'ici 2030.
Pour réaliser ces ambitions et utiliser davantage de sources d'énergie renouvelables, il est généralement admis que les températures des réseaux de chauffage urbain doivent être abaissées.
Le chauffage urbain du futur passe par des solutions intelligentes et adaptées à la demande
Grundfos iGRID permet de diviser les réseaux de chauffage urbain en zones de basse température plus petites ayant des caractéristiques de bâtiment similaires, ce qui conduit à une installation différenciée en fonction des demandes réelles du bâtiment.
Ce changement signifie que ce n'est plus le bâtiment ayant la demande de température la plus élevée qui détermine le fonctionnement de l'ensemble du réseau.
Pour réduire au maximum les pertes de chaleur dans le réseau, les températures sont optimisées sur la base des données en temps réel des points de mesure iGRID placés à proximité des consommateurs. Ces données sont utilisées par la zone de température iGRID qui, à l'aide d'une boucle de mélange et d'un optimiseur de température iGRID, abaisse la température d'alimentation pour atteindre exactement le niveau requis, ni plus ni moins.
En installant l'armoire by-pass iGRID, les consommateurs recevront de l'eau chaude instantanément, même en été lorsque la demande est faible, et avec un minimum d'eau d'alimentation dérivée dans le tuyau de retour.
En abaissant les températures et en ajoutant de la pression là où c'est nécessaire avec ces offres iGRID, les pertes de chaleur seront considérablement réduites, la durée de vie des actifs sera prolongée et davantage de sources d'énergie renouvelables pourront être utilisées.
iGRID permet également d'équilibrer automatiquement la zone en fonction des données en temps réel, au lieu de modifier manuellement les points de consigne sur la base de modèles hydrauliques théoriques.
Réduction des pertes de chaleur de 25 % dans la région du Grand Copenhague
Une installation Grundfos iGRID dans la banlieue de Copenhague, à Gentofte, montre une réduction des pertes de chaleur de près de 19 % la première année et une prévision de plus de 26 % la deuxième année. Cela conduit à un retour sur investissement de l'ensemble du projet en moins de 3 ans.
Dans une zone comptant environ 300 grandes villas, cela conduit à une réduction annuelle des pertes de chaleur de plus de 680 MWh, ce qui correspond à une réduction de 165 tonnes de CO2, si l'on se base sur l'indice de CO2 moyen de l'UE en 2017 (GaBi).
Les projets que nous avons menés jusqu'à présent révèlent un potentiel de réduction des pertes de chaleur d'environ 20 à 30%.
Chauffage gratuit pour 1,3 million de ménages
Sur la base des statistiques par pays d'Euroheat & Power 2017, la quantité d'énergie vendue dans le chauffage urbain européen est d'environ 415 TWh.
En supposant que les températures de la moitié de ce réseau pourraient être abaissées de 20°C dans les zones présentant actuellement une perte de chaleur de 20 %, cela entraînerait une réduction potentielle des pertes de chaleur de plus de 15 TWh et une réduction des émissions de carbone de 3 700 000 tonnes.
Sur la base de la consommation moyenne de chaleur de 12 MWh par ménage européen, cela permet de chauffer gratuitement 1,3 million de ménages, uniquement grâce à l'optimisation de la température !
Chaque zone peut en outre être équipée de pompes à chaleur, par exemple, qui transformeraient les zones en grandes batteries thermiques flexibles capables d'utiliser l'énergie électrique renouvelable lorsque le réseau électrique ne peut pas obtenir des quantités excessives d'énergie de sources fluctuantes comme le vent et le soleil.
Découvrez toutes les solutions iGRID
Avec Grundfos iGRID, nous luttons contre les pertes de chaleur et nous préparons à l'utilisation de sources d'énergie renouvelables dans les réseaux de chaleur grâce à une régulation intelligente de la température. En créant des zones urbaines avec boucles de mélange, la température peut être réduite pour répondre aux besoins réels de ces zones et fournir ainsi exactement l'énergie calorifique nécessaire - ni plus ni moins !