Recherche et informations
Ballon d'eau chaude
Un ballon d'eau chaude est utilisé pour la production d'eau chaude sanitaire. Le ballon d'eau chaude, peut être connecté au système de chauffage par le biais du réseau de chaleur ou une installation centralisée, ou il peut contenir sa propre source de chaleur.
Une ou plusieurs spirales de chauffage connectées au système de chauffage sont montées dans le ballon. L'eau froide sanitaire est ajoutée au fond du ballon, l'eau chaude sanitaire étant retirée de la partie supérieure. Si le système d'eau chaude sanitaire contient une boucle de circulation, la tuyauterie de circulation est alors raccordée à la partie centrale du ballon. La tuyauterie de circulation est raccordée à la tuyauterie d'eau froide juste avant le ballon non équipé de robinet de circulation.
Le ballon peut également être équipé d'une résistance électrique, soit en combinaison avec des spirales de chauffage, soit comme seule source de chaleur. La résistance est placée en haut du ballon. Les ballons d'eau chaude présentant un risque de corrosion doivent être protégés par une anode en magnésium ou un système électrolytique/catalytique.
Le circulateur et les pompes de transfert Grundfos alimentent le ballon d'eau chaude pour assurer une production et une recirculation d'eau chaude sanitaire optimales.