Recherche et informations
Échangeur d'eau chaude
Un échangeur d'eau chaude est utilisé dans la production d'eau chaude sanitaire. L'échangeur d'eau chaude peut être raccordé à un système de chauffage central ou à un réseau de chaleur.
Les échangeurs d'eau chaude existent à la fois à plaques boulonnées ou à plaques soudées. D'autres types d'échangeurs, tels que les échangeurs à tubes, existent également. Ceux-ci sont cependant rarement utilisés dans la production d'eau chaude sanitaire.
Dans un échangeur à plaques, l'eau froide fait passer le fluide caloporteur par de petits canaux. Les deux liquides sont séparés par des plaques. Un échange de chaleur à contre-courant est appliqué, ce qui augmente l'efficacité de l'échangeur, créant un meilleur refroidissement du fluide caloporteur.
Certains échangeurs ont un raccord supplémentaire du côté secondaire. Cela permet à la recirculation d'eau chaude sanitaire d'être directement connectée à l'échangeur.
Un échangeur d'eau chaude sanitaire est très compact et efficace. L'inconvénient est qu'il nécessite une puissance calorifique relativement importante et qu'il présente une perte de charge assez élevée. Par ailleurs, l'échangeur à plaques est très sensible aux dépôts calcaires. Une élimination régulière du calcaire peut donc être nécessaire.
À mesure que les bâtiments deviennent de plus en plus efficaces sur le plan énergétique, leur demande en chauffage diminue. Cela signifie que la production d'eau chaude sanitaire prend en charge un pourcentage plus important de la charge thermique totale du bâtiment. Les échangeurs d'eau chaude sanitaire constituent des charges calorifiques relativement importantes, raison pour laquelle de nombreuses sociétés de distribution ne permettent pas leur utilisation seule.
Les pompes de circulation d'eau chaude Grundfos assurent une production et une recirculation d'eau chaude sanitaire optimales.