Recherche et informations
Profil de consommation
Le profil de consommation indique la relation entre l'heure du jour et le débit d'eau. Cela est particulièrement important pour les groupes de surpression, où une pompe capable de s'adapter est nécessaire. Les profils de consommation varient selon l'application et le type d'installation.
Par exemple, la demande en eau dans un hôtel sera très variable au cours de la journée. La demande est la plus élevée le matin, puisque les clients se douchent et que toutes les activités, y compris le nettoyage et la cuisine, commencent. La demande atteint à nouveau un pic en fin de journée.
Le profil de consommation est une information importante dans le processus de sélection. Cela influence grandement le choix du type de groupe de surpression et le nombre de pompes nécessaires.
Un profil de charge peut être établi sur la base de ces informations. De là, nous pouvons voir combien d'heures par jour un certain débit est nécessaire.
Les groupes de surpression Grundfos Hydro MPC répondent aux exigences en matière de profils de consommation variables dans les bâtiments ou pour la distribution d'eau.