Recherche et informations
Raccord by-pass
Un raccord by-pass est une liaison entre le côté aspiration et le côté refoulement d'un groupe de surpression afin de dériver l'eau lorsque les pompes ne fonctionnent pas. Le raccord by-pass se compose d'un collecteur, de deux vannes d'isolement et d'un clapet anti-retour. Le raccord by-pass est placé entre les collecteurs d'aspiration et de refoulement d'un groupe de surpression.
Le raccord by-pass permet au liquide de passer directement de l'aspiration au refoulement sans passer à travers les pompes.
Le raccord by-pass est principalement utilisé dans les applications où la pression d'entrée est positive, de sorte qu'il est possible de fournir de l'eau depuis le réseau de distribution si le groupe de surpression est hors service.
Grundfos fournit des groupes de surpression pour les applications où un raccord by-pass est généralement utilisé.